Schmalz

Vacuum Filters

Filters are used to protect the vacuum generator or the valve in dusty environments. The filters are installed in the system between the suction cup and the vacuum generator or the valve.

Vacuum filters are often installed as central filters in the system. The vacuum filters have a degree of separation of almost 100%.

Vacuum cup filters are installed as decentralized filters directly in the vacuum line at the suction cup. Vacuum cup filters are used with light to medium contamination.

Inline filters are installed as decentralized filters directly in the vacuum line at the suction cup. Inline filters are used with small flows and light contamination.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.