Schmalz

Vacuum Filters

Filters are used to protect the vacuum generator or the valve in dusty environments. The filters are installed in the system between the suction cup and the vacuum generator or the valve.

Vacuum filters are often installed as central filters in the system. The vacuum filters have a degree of separation of almost 100%.

Vacuum cup filters are installed as decentralized filters directly in the vacuum line at the suction cup. Vacuum cup filters are used with light to medium contamination.

Inline filters are installed as decentralized filters directly in the vacuum line at the suction cup. Inline filters are used with small flows and light contamination.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.