Schmalz

Vacuum Filters

Filters are used to protect the vacuum generator or the valve in dusty environments. The filters are installed in the system between the suction cup and the vacuum generator or the valve.

Vacuum filters are often installed as central filters in the system. The vacuum filters have a degree of separation of almost 100%.

Vacuum cup filters are installed as decentralized filters directly in the vacuum line at the suction cup. Vacuum cup filters are used with light to medium contamination.

Inline filters are installed as decentralized filters directly in the vacuum line at the suction cup. Inline filters are used with small flows and light contamination.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.