Schmalz

Préhenseur pour sacs PSSG : Légèreté et longévité

Les robots déplacent plusieurs types d'emballages plastiques pour plusieurs activités. Des effecteurs puissants sont exigés pour assurer que les cobots puissent conserver leur puissance tout en douceur à tout moment. Avec le préhenseur pour sacs PSSG, l'expert du vide Schmalz présente un poids plume solide. Sa particularité : la lèvre d'étanchéité robuste qui lui confère une très longue durée de vie.

Le préhenseur pour sacs PSSG est un véritable poids plume et convainc surtout par sa longue durée de vie.

Les marchandises en vrac et les liquides peuvent être conditionnés dans des sacs afin d'économiser les ressources et les coûts. En fonction du sommaire, on utilise des marchandises emballées sous film rétractable en papier, en plastique ou en tissu. Le nouveau préhenseur pour sacs PSSG de Schmalz manipule différents sacs de manière efficace et fiable. Elle est légère et donc idéale pour les applications collaboratives. Autre avantage : la masselotte en plastique renforcé de fibres de verre permet des temps de cycle courts et augmente ainsi les performances globales et la productivité du robot.

La nouvelle lèvre d'étanchéité en silicone conforme à la FDA ou en NBR (caoutchouc acrylonitrile butadiène) résistant à l'usure assure une longue durée de vie. Selon l'application, les spécialistes ne doivent remplacer ces composants qu'après une durée de vie deux fois supérieure à celle des joints en caoutchouc mousse classiques. Les intervalles d'entretien sont donc nettement plus longs et le procédé de handling plus stable. Une puce NFC située dans le corps principal communique avec l'appli Schmalz via un dispositif mobile. Les spécialistes peuvent ainsi déclencher confortablement une commande de pièces de rechange et visionner une vidéo sur le changement de la lèvre d'étanchéité. Schmalz ne colle pas le joint mais utilise un insert métallique pour la connexion, qui est vissé au corps principal. Le remplacement du joint ne prend donc que quelques minutes. Grâce au concept durable, les matières peuvent être facilement séparées et conservées individuellement lors de l'élimination.

Le PSSG déplace des pièces poreuses, en forme de sac, ainsi que des sacs étanches à l'aspiration, même avec un faible niveau de remplissage. Cela signifie que les entreprises peuvent se conserver le remplacement des ventouses et qu'elles peuvent prélever, palettiser et dépalettiser plus efficacement. L'effecteur est compatible avec tous les robots légers courants et dispose d'une surface de ventouse maximale de 405 × 305 millimètres avec une capacité de charge allant jusqu'à 50 kilogrammes.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.