Schmalz

포대용 그리퍼 PSSG: 가볍고 긴 사용 수명

로봇은 산업 생산 공정에서 다양한 수축 포장 제품을 이송합니다. 협동로봇이 높은 흡착력으로 작업물을 부드럽게 잡을 수 있도록 하려면 강력한 엔드 이펙터가 필요합니다. 진공 기술 전문회사인 슈말츠는 포대용 그리퍼 PSSG를 통해 높은 수준의 경량화를 실현하였으며, 견고한 실링 립으로 매우 긴 사용 수명을 보장합니다.

포대용 그리퍼 PSSG는 매우 가볍게 설계되었으며, 무엇보다도 긴 사용 수명을 보장합니다.

자원과 비용을 절약하기 위해 대량 상품과 액체를 포대에 포장할 수 있습니다. 내용물에 따라 종이, 플라스틱 또는 직물 재질로 수축 포장이 가능합니다. 슈말츠의 새로운 포대용 그리퍼 PSSG는 이와 같은 형태로 포장된 다양한 포대 형태의 작업물을 높은 신뢰도로 효율적으로 핸들링 할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 유리섬유 강화 플라스틱으로 제작된 경량 바디로 협동로봇 공정에 이상적으로 적용할 수 있으며, 짧은 사이클 타임의 공정에 적용 가능하여 로봇과 공정의 생산성을 극대화할 수 있습니다.

FDA 규정을 준수하는 실리콘 또는 내마모성 NBR(아크릴로니트릴 부타디엔 고무)소재로 제작된 새로운 실링 립은 긴 사용 수명을 보장합니다. 새로운 실링 립은 기존 버전보다 두 배 이상 수명이 길어졌으며, 수명이 다한 후에도 부품만 교체하여 바로 공정에 맞게 적용할 수 있습니다.  이러한 장점 때문에 유지보수 주기가 훨씬 길어지고,  핸들링 프로세스를 더욱 안정적으로 운용할 수 있습니다.

제품에 내장되어 있는 NFC 칩은 모바일 장치를 통해 슈말츠 앱과 통신합니다. 이를 통해 작업자는 스페어 파트 주문을 쉽게 할 수 있으며, 실링 립 교체 방법에 대한 영상을 확인할 수 있습니다.  슈말츠는 실링을 접착하지 않고 본체에 나사로 고정하는 금속 인서트를 연결에 사용합니다. 따라서 실링 립을 교체하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 또한, 지속가능한 경영을 통해 제품 폐기 시 재료를 쉽게 분리하여 재활용할 수 있도록 설계하였습니다. 

포대용 그리퍼 PSSG는 다공성 또는 비다공성 포대 뿐만 아니라 내용물이 적게 들어있는 포대도 쉽게 흡착하여 이송할 수 있습니다. 이러한 장점 때문에 각 작업물에 적합한 그리퍼로 별도 교체하지 않고, 보다 효율적으로 피킹, 팔레타이징, 디팔레타이징 공정을 수행할 수 있습니다. PSSG는 모든 일반적인 경량 로봇과 호환되며, 최대 흡착 면적은 405 × 305mm, 최대 가반하중은 50kg까지입니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.