Schmalz

Sackgreifer PSSG: Leichtgewicht mit hoher Standzeit

Roboter bewegen in der industriellen Produktion viele verschiedene Gebinde. Damit die Cobots jederzeit kraftvoll, aber dennoch behutsam zupacken können, sind leistungsfähige Endeffektoren gefragt. Mit dem Sackgreifer PSSG präsentiert Vakuum-Experte Schmalz ein starkes Leichtgewicht. Die Besonderheit: Die robuste Dichtlippe ermöglicht eine sehr lange Standzeit.

Der Sackgreifer PSSG ist ein echtes Leichtgewicht und überzeugt vor allem durch seine lange Standzeit.

Schüttgüter und Flüssigkeiten lassen sich ressourcen- und kostensparend in Säcken verpacken. Je nach Inhalt kommen hierfür Gebinde aus Papier, Kunststoffen oder Textilgeweben zum Einsatz. Der neue Sackgreifer PSSG von Schmalz handhabt unterschiedliche Säcke effizient und prozesssicher. Er ist leicht und eignet sich daher ausgezeichnet für kollaborative Anwendungen. Ein weiterer Vorteil: Das Fliegengewicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglicht kurze Zykluszeiten und erhöht somit Gesamtleistung und Produktivität des Roboters.

Für hohe Standzeiten sorgt die neue Dichtlippe aus FDA-konformem Silikon oder verschleißfestem NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk). Je nach Anwendung müssen Fachkräfte diese Komponente im Vergleich zu herkömmlichen Schwammgummi-Dichtungen erst nach der doppelten Einsatzzeit tauschen. Das heißt, die Wartungsintervalle verlängern sich deutlich und der Handhabungsprozess läuft stabiler. Ein NFC-Chip im Grundkörper kommuniziert über ein Mobilgerät mit der Schmalz-App. Fachkräfte können dadurch komfortabel eine Ersatzteilbestellung auslösen und sich ein Video zum Dichtlippenwechsel ansehen. Schmalz verklebt die Dichtung nicht, sondern setzt bei der Verbindung auf einen Metalleinleger, der mit dem Grundkörper verschraubt wird. Ein Wechsel dauert so nur wenige Minuten. Dank des nachhaltigen Konzepts lassen sich die Materialien bei einer Entsorgung einfach trennen und einzeln verwerten.

Der PSSG bewegt sowohl poröse, sackartige Werkstücke als auch saugdichte Säcke – selbst bei geringem Füllgrad. Damit können Unternehmen auf Greiferwechsel verzichten und effizienter kommissionieren, palettieren und depalettieren. Der Endeffektor ist mit allen gängigen Leichtbaurobotern kompatibel und besitzt eine maximale Saugfläche von 405 × 305 Millimetern bei einer Traglast von bis zu 50 Kilogramm.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb