Schmalz

Pinza di presa per sacchi PSSG: Leggera e di lunga durata

I robot movimentano molti prodotti diversi in pellicola termoretraibile nella produzione industriale. Per garantire che i cobot effettuino sempre una presa potente ma delicata, è necessario disporre di potenti dispositivi di presa. Con la pinza di presa per sacchi PSSG, l'esperto di sistemi di presa a vuoto Schmalz presenta un prodotto forte e leggero. La caratteristica speciale: il robusto labbro di tenuta consente una durata molto lunga.

La pinza di presa per sacchi PSSG è davvero leggera e convince soprattutto per la sua lunga durata.

Le merci sfuse e i liquidi possono essere imballati in sacchi per risparmiare risorse e costi. A seconda dell'indice, si utilizzano prodotti in pellicola termoretraibile di carta, plastica o tessuto. La nuova pinza di presa per sacchi PSSG di Schmalz gestisce diversi sacchi in modo efficiente e affidabile. È leggera e quindi ideale per le applicazioni in collaborazione. Un altro vantaggio: il peso volante in plastica rinforzata in fibra di vetro consente di ridurre i tempi ciclo e quindi di aumentare le prestazioni complessive e la produttività del robot.

Il nuovo labbro di tenuta in silicone conforme alla FDA o in NBR (gomma acrilonitrile butadiene) resistente all'usura garantisce una lunga durata. A seconda dell'applicazione, gli specialisti devono sostituire questi componenti solo dopo una durata doppia rispetto alle guarnizioni tradizionali in gomma espanso. Ciò significa che gli intervalli di manutenzione sono significativamente più lunghi e il processo di handling è più stabile. Un chip NFC nel corpo base comunica con l'app Schmalz tramite un dispositivo mobile. In questo modo gli specialisti possono comodamente effettuare un ordine di pezzi di ricambio e guardare un video su come cambiare il labbro di tenuta. Schmalz non incolla la guarnizione, ma utilizza un inserto in metallo per la connessione, che viene raccordo filettato al corpo base. Ciò significa che la sostituzione della guarnizione di ricambio richiede solo pochi minuti. Grazie al concetto di sostenibilità, i materiali possono essere facilmente separati e riciclati singolarmente durante lo smaltimento.

Il PSSG movimenta pezzi porosi, simili a sacchi, ma anche sacchi a tenuta di aspirazione, anche con un basso livello di riempimento. Ciò significa che le aziende possono fare a meno di cambiare gripper e possono prelevare, pallettizzare e depallettizzare in modo più efficiente. L'effettore finale è compatibile con tutti i comuni robot leggeri e ha una potenza di aspirazione massima di 405 × 305 millimetri con una capacità di carico fino a 50 chilogrammi.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.