Schmalz

PSSG çuval tutucu: Hafif ve uzun ömürlü

Robotlar endüstriyel üretimde birçok farklı shrink ambalajlı ürünü taşır. Kobotların her zaman güçlü ancak hassas bir şekilde kavrayabilmelerini sağlamak için güçlü uç efektörler gereklidir. Vakum uzmanı Schmalz, PSSG çuval tutucu ile güçlü ve hafif bir ürün sunuyor. Özelliği: sağlam sızdırmazlık dudağı çok uzun bir hizmet ömrü sağlar.

PSSG çuval tutucu gerçek bir hafifliktir ve her şeyden önce uzun hizmet ömrü ile etkileyicidir.

Dökme mallar ve sıvılar, kaynaklardan ve maliyetlerden tasarruf etmek için torbalarda paketlenebilir. İçeriğe bağlı olarak, kağıt, plastik veya tekstil kumaşlarından yapılmış shrink ambalajlı ürünler kullanılır. Schmalz'ın yeni PSSG çuval tutucusu, farklı çuvalları verimli ve güvenilir bir şekilde işler. Hafiftir ve bu nedenle işbirliğine dayalı uygulamalar için idealdir. Diğer bir avantajı: fiberglas takviyeli plastikten yapılmış uçucu ağırlık, kısa döngü süreleri sağlar ve böylece robotun genel performansını ve üretkenliğini artırır.

FDA uyumlu silikondan veya aşınmaya dayanıklı NBR'den (akrilonitril bütadien kauçuk) yapılmış yeni sızdırmazlık dudağı uzun bir hizmet ömrü sağlar. Uygulamaya bağlı olarak, uzmanların bu bileşenleri yalnızca geleneksel sünger kauçuk contaların hizmet ömrünün iki katından sonra değiştirmeleri gerekir. Bu, bakım aralıklarının önemli ölçüde daha uzun olduğu ve kullanım sürecinin daha istikrarlı olduğu anlamına gelir. Ana gövdede bulunan bir NFC çipi, bir mobil cihaz aracılığıyla Schmalz uygulamasıyla iletişim kurar. Bu, uzmanların yedek parça siparişini kolayca tetiklemesine ve sızdırmazlık dudağının nasıl değiştirileceğine dair bir video izlemesine olanak tanır. Schmalz sızdırmazlığı yapıştırmaz, ancak bağlantı için ana gövdeye vidalanan metal bir uç kullanır. Bu da contayı değiştirmenin sadece birkaç dakika süreceği anlamına geliyor. Sürdürülebilir konsept sayesinde, malzemeler kolayca ayrıştırılabilir ve atık sırasında ayrı ayrı geri dönüştürülebilir.

PSSG, gözenekli, torba benzeri iş parçalarının yanı sıra düşük dolum seviyesinde bile torbaları taşır. Bu, şirketlerin tutucu değişikliklerinden vazgeçebileceği ve daha verimli bir şekilde toplama, paletleme ve paletten çıkarma yapabileceği anlamına gelir. Uç efektör tüm yaygın hafif robotlarla uyumludur ve 50 kilograma kadar yük kapasitesi ile 405 × 305 milimetrelik maksimum vakumlama alanına sahiptir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.