Schmalz

Chwytak do worków PSSG: Lekkość i długa żywotność

Roboty przenoszą wiele różnych towarów opakowanych w folię termokurczliwą w produkcji przemysłowej. Wymogiem jest zastosowanie mocnych efektorów końcowych, które zapewnią, że koboty będą w stanie chwytać z mocą, a jednocześnie delikatnie przez cały czas. Dzięki chwytakowi podciśnieniowemu do worków PSSG firma Schmalz, ekspert w dziedzinie podciśnienia, prezentuje mocne i lekkie urządzenie. Specjalna cecha: wytrzymała krawędź uszczelniająca zapewnia bardzo długi okres eksploatacji.

Chwytak do worków PSSG jest naprawdę lekki i imponuje przede wszystkim swoją długą żywotnością.

Towary luzem i płyny mogą być pakowane w worki w celu zaoszczędzenia zasobów i kosztów. W zależności od zawartości stosuje się towary opakowane w folię termokurczliwą wykonaną z papieru, tworzyw sztucznych lub tkanin. Nowy chwytak do worków PSSG firmy Schmalz zapewnia efektywną i niezawodną obsługę różnych worków. Jest lekki i dlatego idealnie nadaje się do aplikacji wymagających współpracy. Kolejna zaleta: masa zamachowa wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym umożliwia skrócenie czasu cyklu, a tym samym zwiększa ogólną wydajność i produktywność robota.

Nowa krawędź uszczelniająca wykonana z silikonu zgodnego z FDA lub odpornego na zużycie NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) zapewni długą żywotność. W zależności od aplikacji, specjaliści muszą wymieniać te części składowe dopiero po dwukrotnie dłuższym okresie eksploatacji niż w przypadku konwencjonalnych uszczelnień z gumy piankowej. Oznacza to, że okresy między konserwacjami są znacznie dłuższe, a proces obsługi jest bardziej stabilny. Chip NFC w korpusie komunikuje się z aplikacją Schmalz za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Dzięki temu specjaliści mogą w wygodny sposób wyzwalać zamówienie części zamiennych oraz obejrzeć film instruktażowy dotyczący wymiany krawędzi uszczelniającej. Firma Schmalz nie łączy uszczelnienia, lecz wykorzystuje metalową wkładkę do połączenia, która jest przykręcana do korpusu głównego. Oznacza to, że wymiana uszczelnienia zajmuje tylko kilka minut. Dzięki zrównoważonej koncepcji materiały można łatwo separować i poddawać recyklingowi indywidualnie podczas utylizacji.

PSSG przenosi porowate przedmioty obrabiany w postaci worków, jak również worki szczelne - nawet przy niskim poziomie napełnienia. Oznacza to, że firmy mogą zrezygnować ze zmiany chwytaka i mogą sprawniej pobierać, paletyzować i depaletyzować. Chwytak końcowy jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi lekkimi robotami i ma maksymalną powierzchnię przyssania 405 × 305 milimetrów oraz wydajność ssania do 50 kilogramów.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.