Schmalz

Puissance : les sangsues comme modèle pour la technologie du vide

L'amélioration du rendement est un sujet de recherche central - par exemple dans la technologie du vide. Schmalz optimise ses systèmes de manière continue et regarde au-delà de l'horizon lors de leur développement. Un projet en cours porte sur les organes de succion des sangsues.

Les sangsues sont utilisées en médecine depuis des siècles, par exemple pour traiter les troubles veineux ou après un fonctionnement pour favoriser la circulation sanguine.

Les fermetures velcro, l'effet lotus et les ailes d'avion sont quelques exemples marquants de la manière dont la bionique peut conserver les tâches techniques. En effet, la nature offre des réponses fascinantes aux défis quotidiens. "Et elles sont généralement très efficaces", souligne le Dr Harald Kuolt. Il dirige les projets de recherche à Schmalz. "Nous avons cherché des procédés de préhension naturels pour améliorer nos propres systèmes de vide".

Schmalz a trouvé ce qu'il cherchait dans les sangsues. Grâce à leurs deux organes de succion situés à l'avant et à l'arrière, elles ont la capacité de s'accrocher à différentes surfaces. Qu'elles soient gluantes ou poreuses, sous l'eau ou au-dessus, grâce à la combinaison de l'adhérence par succion et de la préhension mécanique, elles peuvent se conserver en toute sécurité sur leurs hôtes. En collaboration avec l'université de Fribourg, Schmalz a lancé un projet visant à mieux comprendre les systèmes d'adhésion biologiques. "Nous avons contrôlé la morphologie fonctionnelle et la biomécanique des sangsues", explique le professeur Thomas Speck. Il dirige le groupe de travail "Botanique - Morphologie fonctionnelle et bionique" à l'université de Fribourg.

Après des tests d'arrachage manuels, les chercheurs ont construit des systèmes pivotants et déterminé la force centrifuge à laquelle les sangsues se desserrent de leur surface respective. "Nous avons innové et développé des dispositifs expérimentaux spéciaux pour mesurer les forces d'adhésion des sangsues", explique Thomas Speck. Dans le cadre d'un projet de recherche actuel, l'équipe étudie l'anatomie de l'organe de succion, qui se compose de lèvres d'aspiration, de jointure et de préhension commandées par les muscles. "La compréhension de la relation forme-structure-fonction de l'organe d'aspiration est essentielle pour les étapes ultérieures d'abstraction et de mise en œuvre de nouveaux systèmes de Schmalz optimisés sur le plan bionique", explique le Dr Simon Poppinga, qui dirige la recherche biologique fondamentale sur l'organisme modèle à l'Université technique de Darmstadt.

De l'aquarium aux secteurs d'activité

Harald Kuolt : "Notre service de pré-développement a alors réalisé un prototype qui diffère de notre gamme standard". D'une part, la lèvre d'étanchéité s'oriente dans une direction différente de celle des ventouses standard. D'autre part, Schmalz a ajusté les rayons de courbure et combiné des matières dures et souples. "Nous avons pu réduire le volume mort et ainsi évacuer beaucoup plus rapidement", explique le responsable de la recherche en souriant. "Notre objectif est que la nouvelle ventouse soit plus performante que les modèles conventionnels en termes de support et de forces de cisaillement, ainsi que de comportement en matière de joint. Elle doit également être adaptée à la production industrielle." Et son bilan carbone doit aussi être à la hauteur des ventouses précédentes.
Schmalz se concentre actuellement sur l'optimisation de deux variantes. Les nouveaux modèles permettent d'économiser de l'énergie grâce à leurs temps d'évacuation courts. Ils assurent une meilleure étanchéité sur les surfaces rugueuses et séduisent par leur longue durée de vie. Grâce à la nouvelle composition du joint, ils devraient également assurer un maintien fiable sur les surfaces inégales ou sensibles. "Les ventouses doivent fonctionner de manière fiable dans les applications standard ; nous ne voulons pas développer une solution pour quelques cas spéciaux", souligne Harald Kuolt.

"L'objectif de notre projet de recherche est d'économiser encore plus d'énergie dans la technologie de manipulation vide", explique le Dr Harald Kuolt, responsable des projets de recherche chez Schmalz.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier