Schmalz

Güçlü performans: vakum teknolojisi için bir model olarak sülükler

Verimliliğin artırılması, örneğin vakum teknolojisinde merkezi bir araştırma konusudur. Schmalz sistemlerini devamlı olarak optimize etmekte ve bunları geliştirirken ufkun ötesine bakmaktadır. Güncel bir proje sülüklerin emme organlarına odaklanıyor.

Sülükler yüzyıllardır tıpta, örneğin venöz bozuklukların tedavisinde veya operasyonlardan sonra kan dolaşımını desteklemek için kullanılmaktadır.

Cırt cırtlı bağlantı elemanları, lotus etkisi ve uçak kanatları, biyoniklerin teknik görevleri nasıl yapabileceğinin bazı önemli örnekleridir. Sonuçta doğa, günlük zorluklara büyüleyici yanıtlar sunuyor. Dr. Harald Kuolt, "Ve bunlar genellikle çok verimli" diye vurguluyor. Kendisi Schmalz'daki araştırma projelerini yönetiyor. Kendi vakum sistemlerimizi geliştirmek için doğal emme süreçleri arıyoruz.

Schmalz aradıkları şeyi sülüklerde buldu. Önde ve arka bulunan iki emme organıyla farklı yüzeylere tutunabilme kabiliyetine sahipler. Sümüksü ya da gözenekli, suyun altında ya da üstünde - emme yapışması ve mekanik kavrama ya da tutunma kombinasyonu sayesinde kendilerini konakçılarına güvenli bir şekilde yapabiliyorlar. Schmalz, Freiburg Üniversitesi ile birlikte biyolojik yapışma sistemlerinin daha iyi anlaşıldığı bir proje başlattı. Dr. Thomas Speck, "Sülüklerin fonksiyonel morfolojisini ve biyomekaniğini soruşturduk" diye açıklıyor. Speck, Freiburg Üniversitesi'nde "Botanik - Fonksiyonel Morfoloji ve Biyonik" çalışma grubuna başkanlık ediyor.

Manuel çekme testlerinden sonra, araştırmacılar döndürmek sistemler kurdular ve sülüklerin ilgili yüzeyden serbest bıraktıkları merkezkaç kuvvetini belirlediler. Thomas Speck, "Bir ilki gerçekleştirdik ve sülüklerin adhesyon kuvvetlerini ölçmek için özel deney düzenekleri geliştirdik" diyor. Güncel bir araştırma projesinde ekip, kas kontrolü emme, sızdırmazlık contası ve kavrama dudaklarından oluşan emme organının anatomisini soruşturuyor. TU Darmstadt'ta model organizma üzerine temel biyolojik araştırmaları yöneten Dr. Simon Poppinga, "Emme organının biçim-yapı-fonksiyon ilişkisini anlamak, Schmalz'ın yeni, biyonik olarak optimize edilmiş sistemlerine yönelik daha ileri soyutlama ve uygulama adımları için gereklidir" diyor.

Akvaryumdan endüstrilere

Harald Kuolt: "Ön geliştirme departmanımız daha sonra standart serimizden farklı bir prototip üretti." Öncelikle, sızdırmazlık contası standart vantuzlardan farklı bir yönde ilerliyor. İkinci olarak, Schmalz eğri yarıçaplarını adapte etti ve sert ve yumuşak malzemeleri birleştirdi. "Ölü hacmi azaltmayı ve böylece çok daha hızlı tahliye etmeyi başardık" diyor araştırma müdürü gülümseyerek. Amacımız yeni vantuzun tutucu ve kesme kuvvetleri ile sızdırmazlık davranışı açısından geleneksel modellerden daha iyi performans göstermesi. Ayrıca endüstriyel ürün için de uygun olmalı." Ve karbon ayak izi de önceki vantuzlara kıyasla daha yüksek olmalı.

Schmalz şu anda iki varyantı daha da optimize etmeye odaklanıyor. Yeni modeller, kısa tahliye zamanı sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Pürüzlü yüzeylerde daha iyi sızdırmazlık sağlarlar ve uzun hizmet ömürleriyle göz doldururlar. Yeni sızdırmazlık yapısı sayesinde, düz olmayan veya hassas yüzeylerde de güvenli bir tutuş emin olmalıdırlar. Harald Kuolt, "Vantuzlar standart uygulamalarda güvenilir bir şekilde çalışmalıdır; birkaç özel durum için bir çözüm geliştirmek istemiyoruz" diye vurguluyor.

Schmalz Araştırma Projeleri Müdürü Dr. Harald Kuolt, "Araştırma projemizin amacı vakum taşıma teknolojisinde daha fazla enerji tasarrufu sağlamaktır" diyor.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.