Schmalz

Mocne działanie: pijawki jako wzór dla techniki podciśnieniowej

Poprawa efektywności jest centralnym tematem badań - na przykład w technice podciśnieniowej. Firma Schmalz stale optymalizuje swoje systemy i patrzy poza horyzont podczas ich opracowywania. Obecny projekt koncentruje się na narządach ssących pijawek.

Pijawki są stosowane w medycynie od wieków, na przykład w leczeniu zaburzeń żylnych lub po obsłudze w celu pobudzenia krążenia krwi.

Zapięcia na rzepy, efekt lotosu i skrzydła samolotu to tylko niektóre przykłady tego, jak bionika może rozwiązywać zadania techniczne. W końcu natura oferuje fascynujące odpowiedzi na codzienne wyzwania. "I zazwyczaj są one bardzo efektywne", podkreśla dr Harald Kuolt. Kieruje on projektami badawczymi w firmie Schmalz. "Szukaliśmy naturalnych procesów ssania, aby ulepszyć nasze własne systemy podciśnienia".

Schmalz znalazł to, czego szukał w pijawkach. Dzięki dwóm organom ssącym z przodu i z tyłu, mają one zdolność do trzymania się różnych powierzchni. Oślizgłe lub porowate, pod lub nad wodą - dzięki połączeniu przyczepności ssącej i mechanicznego chwytania lub przywierania, mogą bezpiecznie przyczepić się do swoich żywicieli. Wraz z Uniwersytetem we Fryburgu, Schmalz rozpoczął projekt mający na celu lepsze zrozumienie biologicznych systemów adhezji. "Badaliśmy morfologię funkcjonalną i biomechanikę pijawek" - wyjaśnia prof. dr Thomas Speck. Thomas Speck, który kieruje grupą roboczą "Botanika - morfologia funkcjonalna i bionika" na Uniwersytecie we Fryburgu.

Po przeprowadzeniu ręcznych testów odrywania, naukowcy zbudowali systemy obrotowe i określili siłę odrywająca, przy której pijawki wydostają się z danej powierzchni. "Przełamaliśmy nowe schematy i opracowaliśmy specjalne układy eksperymentalne do pomiaru siły adhezji pijawek" - wyjaśnia Thomas Speck. W obecnym projekcie badawczym zespół bada anatomię narządu ssącego, który składa się z kontrolowanych przez mięśnie warg ssących, uszczelniających i chwytających. "Zrozumienie relacji forma-konstrukcja-funkcja narządu ssania jest niezbędne dla dalszych etapów abstrakcji i wdrażania nowych, zoptymalizowanych bionicznie systemów Schmalza" - wyjaśnia dr Simon Poppinga, który kieruje podstawowymi badaniami biologicznymi nad organizmem modelowym w TU Darmstadt.

Od akwarium do branży przemysłowej

Harald Kuolt: "Nasz dział wstępnego rozwoju opracował prototyp, który różni się od naszego standardowego asortymentu". Po pierwsze, krawędź uszczelniająca biegnie w innym kierunku niż w standardowych ssawkach. Po drugie, firma Schmalz dokonała adaptacji promieni krzywizny i połączyła twardość materiału z miękkością. "Udało nam się zmniejszyć objętość martwą, a tym samym znacznie przyspieszyć ewakuację" - mówi z uśmiechem szef działu badań. "Naszym celem jest, aby nowa przyssawka działała lepiej niż konwencjonalne modele pod względem mocowania (blok próżniowy) i sił ścinających, a także uszczelnienia. Powinna również nadawać się do produkcji przemysłowej". Jej ślad węglowy również musi być porównywalny z poprzednimi przyssawkami.

Firma Schmalz koncentruje się obecnie na dalszej optymalizacji dwóch wariantów. Nowe modele zapewniają oszczędność energii dzięki krótkiemu czasowi ewakuacji. Zapewniają lepsze uszczelnienie na chropowatych powierzchniach i imponują długą żywotnością. Dzięki nowej konstrukcji uszczelnienia powinny również zapewnić bezpieczne trzymanie na nierównych lub wrażliwych powierzchniach. "Przyssawki muszą działać niezawodnie w standardowych aplikacjach; nie chcemy opracowywać rozwiązania dla kilku specjalnych przypadków" - podkreśla Harald Kuolt.

"Celem naszego projektu badawczego jest jeszcze większa oszczędność energii w technice podciśnieniowej" - mówi dr Harald Kuolt, kierownik ds. projektów badawczych w firmie Schmalz.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.