Schmalz

강력한 성능: 진공 기술의 모델로서의 거머리

효율성 향상은 예를 들어 진공 기술에서 중앙 연구 주제입니다. 슈말츠는 지속적으로 시스템을 최적화하고 개발할 때 지평선 너머를 바라봅니다. 현재 진행 중인 프로젝트는 거머리의 흡입 기관에 초점을 맞추고 있습니다.

거머리는 수세기 동안 의학에서 정맥 질환을 치료하거나 혈액 순환을 촉진하기 위해 작동 후 치료하는 데 사용되어 왔습니다.

벨크로 패스너, 연꽃 효과, 비행기 날개는 바이오닉스가 기술적 과제를 해결할 수 있는 대표적인 예입니다. 결국 자연은 일상적인 문제에 대한 흥미로운 해답을 제공합니다. 하랄드 쿨트 박사는 "일반적으로 매우 효율적"이라고 강조합니다. 그는 슈말츠에서 연구 프로젝트를 이끌고 있습니다. "우리는 자체 진공 시스템을 개선하기 위해 자연 흡입 공정을 찾고 있습니다."

슈말츠는 거머리에서 그들이 찾고 있던 것을 발견했습니다. 거머리는 앞면과 후면에 두 개의 흡입 기관이 있어 서로 다른 표면을 붙잡을 수 있는 용량을 가지고 있습니다. 끈적끈적한 표면이든 다공성 표면이든, 물속이든 물 위든, 흡입 접착력과 기계식 그립 또는 집착력의 조합 덕분에 숙주에 안전하게 부착할 수 있습니다. 슈말츠는 프라이부르크 대학과 함께 생물학적 접착 시스템을 더 잘 이해하기 위한 프로젝트를 시작했습니다. "거머리의 기능적 형태와 생체 역학을 조사했습니다."라고 토마스 스펙 교수는 설명합니다. 그는 프라이부르크 대학교에서 "식물학 - 기능적 형태와 생체 공학" 워킹 그룹을 이끌고 있습니다.

연구진은 매뉴얼 회전고리 실험 후, 회전 시스템을 구축하여 거머리가 각 표면에서 해제되는 원심력을 측정했습니다. "우리는 거머리의 부착력을 측정하기 위해 새로운 지평을 열고 특수 리프팅 장치를 개발했습니다."라고 토마스 스펙은 설명합니다. 현재 연구팀은 근육으로 제어되는 흡입, 실링 및 그립 립으로 구성된 흡입 기관의 해부학적 구조를 조사하고 있습니다. "흡입 기관의 형태-구조-기능 관계를 이해하는 것은 슈말츠의 새로운 생체 공학적으로 최적화된 시스템을 위한 추상화 및 구현 단계에 필수적입니다."라고 TU 다름슈타트에서 모델 유기체에 대한 기초 생물학적 연구를 이끌고 있는 사이먼 포핑파 박사는 설명합니다.

수족관에서 산업 분야까지

하랄드 쿨트: "사전 개발 부서에서 표준 제품군과는 다른 프로토타입을 제작했습니다." 우선, 실링 립이 표준 진공패드 립과 다른 방향으로 움직입니다. 둘째, 슈말츠는 곡률 반경을 적용하고 하드 재질과 소프트 재질을 결합했습니다. "불감 부피를 줄여 훨씬 더 빠르게 배출할 수 있었습니다."라고 연구 책임자는 웃으며 말합니다. "우리의 목표는 새로운 진공패드가 홀더와 전단력, 실링 동작 측면에서 기존 모델보다 더 나은 성능을 발휘하는 것입니다. 또한 산업 분야 생산에도 적합해야 합니다." 그리고 탄소 발자국도 기존 진공패드와 비슷한 수준이어야 합니다.
슈말츠는 현재 두 가지 변형을 더욱 최적화하는 데 주력하고 있습니다. 새로운 모델은 배기 시간이 짧아 에너지를 절약합니다. 거친 표면에서 더 잘 실링되며 긴 사용 수명이 인상적입니다. 또한 새로운 실링 구조 덕분에 고르지 않거나 민감한 표면에서도 안전하게 고정할 수 있습니다. "진공패드는 표준 애플리케이션에서 안정적으로 기능해야 하며, 몇 가지 특수한 경우를 위한 솔루션을 개발해서는 안 됩니다."라고 하랄트 쿨트는 강조합니다.

슈말츠의 연구 프로젝트 책임자인 하랄드 쿨트 박사는 "우리 연구 프로젝트의 목표는 진공 핸들링 기술에서 더 많은 에너지를 절약하는 것입니다."라고 말합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동