Retenir son souffle lorsque les copeaux volent
Le nouveau bloc de bridage par le vide CMB-HD maintient de manière fiable les pièces métalliques à paroi mince pendant le processus de fraisage.
Brider sans déformation des pièces plates et fines en matériaux tendres tels que l'aluminium, le plastique ou le laiton est possible avec le vide. Comment ? La société J. Schmalz GmbH le démontre avec son nouveau bloc de bridage par le vide CMB-HD. Il est conçu pour être utilisé dans les centres d'usinage CNC et maintient en toute sécurité, même les composants sensibles, grâce à sa plaque de ventouse plate et à sa force de bridage élevée. Il libère ainsi la voie à la broche pour l'usinage sur cinq côtés. Le CMB-HD est le premier bloc de bridage par le vide de Schmalz que les utilisateurs peuvent facilement fixer directement sur la table à rainure en T à l'aide de griffes de bridage ou sur le système de bridage au point zéro à l'aide de boulons de bridage. Les bloc de bridage par le vide peuvent être utilisés dans les processus d'usinage à sec et sous arrosage.
Pratique et bien conçu
En plus du vide, la doublure frictionnelle calibrée est responsable de la bonne prise en main. Elle est constituée de polyuréthane thermoplastique TPU-70, à la fois adhérent et résistant. Elle absorbe ainsi de manière fiable les forces latérales, même élevées, et garantit des résultats précis. Le spécialiste monte les butées de pièces pour un positionnement rapide et grossier des pièces à usiner ainsi que l'alimentation en vide directement sur le corps principal en aluminium. Un manomètre surveille le vide à proximité de la pièce à usiner, garantissant ainsi un fonctionnement sûr. Les supports magnétiques sont un autre accessoire important pour la sécurité : Ils fixent le kit de raccordement au vide et le tuyau d'air sur la table de la machine et empêchent toute collision avec l'outil pendant l'usinage.
Le nouveau bloc de bridage par le vide permet aux entreprises ayant des activités d'usinage de se lancer plus facilement dans le bridage par le vide. Comme il peut être mis en place rapidement, il peut être utilisé de manière flexible - même en alternant fréquemment avec d'autres dispositifs de bridage. Le CMB-HD est disponible dès maintenant.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.