Schmalz

칩이 날아갈 때 숨을 참는 기능

슈말츠는 CNC 머시닝 센터에서 금속 및 플라스틱 절삭을 위한 새로운 진공 블록을 개발했습니다. CMB-HD는 벽이 얇은 공작물을 안전하게 고정하고 한 번의 클램핑 작업으로 여러 가공 단계를 수행할 수 있습니다. 바로 연결할 수 있는 이 솔루션은 다른 클램핑 시스템을 번갈아 사용할 때도 이상적입니다.

새로운 CMB-HD 진공 블록은 밀링 공정 중에 벽이 얇은 금속 공작물을 안정적으로 고정합니다.

알루미늄, 플라스틱 또는 황동과 같은 부드러운 소재로 만들어진 평평하고 얇은 공작물을 진공으로 뒤틀림 없이 클램핑할 수 있습니다. 어떻게? J. Schmalz GmbH는 새로운 CMB-HD 진공 블록으로 이를 입증합니다. 이 제품은 CNC 머시닝 센터에서 사용하도록 설계되었으며 평평한 흡입 플레이트와 높은 클램핑력 덕분에 민감한 부품도 안전하게 고정합니다. 따라서 스핀들이 5면에서 가공할 수 있는 길을 열어줍니다. CMB-HD는 사용자가 클램핑 클로를 사용하여 T-슬롯 테이블에 직접 부착하거나 클램핑 볼트를 사용하여 영점 클램핑 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 슈말츠의 첫 번째 진공 블록입니다. 이 진공 블록은 건식 및 습식 가공 공정 모두에서 사용할 수 있습니다.

편리하고 세심한 배려

진공 외에도 보정된 마찰 라이닝이 안전한 그립감을 책임집니다. 그립감과 내구성이 뛰어난 열가소성 폴리우레탄 TPU-70으로 구성되어 있습니다. 따라서 높은 횡력도 안정적으로 흡수하고 정밀한 결과를 보장합니다. 가공할 부품의 빠른 러프 포지셔닝을 위해 공작물 스톱을 장착하고 알루미늄 본체에 직접 진공 피드를 공급할 수 있습니다. 압력 게이지가 공작물 가까이에서 진공을 모니터링하여 안전한 작동을 보장합니다. 마그네틱 홀더는 또 다른 안전 관련 액세서리입니다: 진공 연결 세트와 에어 호스를 기계 테이블에 고정하고 가공 중 공구와의 충돌을 방지합니다.

새로운 진공 블록을 사용하면 가공 작업을 하는 회사에서 진공 클램핑을 더 쉽게 시작할 수 있습니다. 빠르게 설정할 수 있기 때문에 다른 클램핑 장치와 자주 교체하는 경우에도 유연하게 사용할 수 있습니다. CMB-HD는 즉시 사용 가능합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동