Schmalz

Système de manutention par le vide

Les palonniers à ventouses décrivent des dispositifs de handling capables de lever, de déplacer des charges et de les reposer à l'aide du vide. Les levages par le vide de Schmalz se répartissent en deux groupes de produits : le tube de levage par le vide Jumbo et le palonnier à ventouses VacuMaster. Nos lève-vide sont très polyvalents : le tube de levage par le vide Jumbo convient à diverses tâches de handling logistique interne, tandis que l'appareil de levage par le vide VacuMaster peut être utilisé dans divers procédés de production.

L'ergonomie et le rendement sont les deux principaux objectifs des systèmes de manutention par vide de Schmalz. Leur construction intelligente et unique vous soutiendra dans la création de postes de travail ergonomiques et conformes aux normes de santé et de sécurité. Ils permettent de réduire ou d'éviter les arrêts de travail pour cause de maladie. Il est possible d'exécuter un travail sans fatigue, d'augmenter la productivité et d'améliorer le moral des employés.

Trouvez votre contact
Synonymes
  • Material Handling Equipment

Les systèmes de manutention par vide et leurs surfaces d'application

Les systèmes de manutention par vide de Schmalz peuvent être utilisés dans de nombreuses surfaces d'application. Les tubes levages par le vide Jumbo contribuent aux opérations de manutention avec des plaques, des boîtes, des sacs, des fûts, des seaux, ou à la manipulation des bagages de passagers dans les aéroports. Les tubes de levage sont très appréciés, en particulier dans les procédés de logistique interne lors des processus d'expédition et de préparation des commandes. Ils lèvent des charges allant jusqu'à 300 kg de manière rapide et ergonomique.

Les palonniers à ventouses VacuMaster de Schmalz sont utilisés pour manipuler des plaques tôles, des plaques de bois ou de plastique, des fûts et des fenêtres, ainsi que des plaques de verre. Les appareils de levage permettent de manipuler confortablement et de manière fiable des charges lourdes allant jusqu'à 2000 kg.

Les systèmes de manutention par vide polyvalents de Schmalz

Les systèmes de manutention par vide de Schmalz sont proposés dans différentes constructions. Tous les palonniers à vide ont cependant une caractéristique particulière : leur configuration unique et simple vous assure, en tant que client, de recevoir exactement le palonnier à vide dont vous avez besoin.

Schmalz propose également des systèmes de manutention par vide spéciaux pour des tâches de manutention particulières. Ces solutions spéciales sont basées sur la plate-forme des appareils de levage par le vide VacuMaster et ont été développées spécialement pour diverses applications sectorielles.

Système de manutention par vide pour la manipulation de pièces plates et de grande taille

L'appareil de levage par le vide VacuMaster est utilisé lorsque des pièces de grande taille ou très lourdes sont manipulées à l'aide d'un palonnier à ventouses. Dans le modèle standard, on distingue le VacuMaster Basic et le VacuMaster Comfort. Les deux systèmes de manutention par vide permettent de manipuler des charges allant jusqu'à 750 kg de manière fiable et ergonomique. Ils se distinguent par leurs éléments de fonctionnement : le guidon de commande de l'appareil de levage VacuMaster Basic se distingue par sa configuration standard complète qui comprend un contacteur-disjoncteur et un vacuomètre intégré. L'appareil de levage par le vide VacuMaster Comfort offre des équipements supplémentaires, tels qu'une fonction d'économie d'énergie intégrée et une desserte fiable de la charge. Les deux palonniers à vide ont en commun le grand réservoir de vide intégré dans la traverse de charge qui empêche la charge de se renverser en cas de panne de courant soudaine. Il accélère également la prise de la charge lors des opérations de levage répétées.

Les nombreux accessoires que Schmalz propose pour ses appareils de levage à ventouses ne doivent pas être sous-estimés. Les guidons de commande basculants et encliquetables en option permettent de surmonter de grandes différences de hauteur et assurent ainsi une position de travail ergonomique. Les plaques d'aspiration individuelles du système de manutention par vide pour la manipulation de pièces présentant des évidements sont contactées, si nécessaire, par le dispositif de coupure de l'aspiration, et Schmalz propose un séparateur d'eau sans entretien pour la protection contre la pénétration de l'eau dans les procédés humides.

Construction d'un dispositif de levage par le vide VacuMaster Basic

  1. Contacteur-disjoncteur

  2. Vacuomètre

  3. Mise en marche/Arrêt du vide, préhension et dépose de la charge au moyen d´une vanne manuelle de sécurité

  4. Guidon de commande support de boite à boutons du palan à chaîne de Schmalz

  5. Palan à chaîne vers le haut/bas pour Lever et baisser la charge

  6. Fonction d´arrêt d´urgence pour le palan à chaîne

Construction d'un dispositif de levage par le vide VacuMaster Comfort

  1. Vacuomètre

  2. Fonction d´économie d´air intégrée

  3. Fonction d´arrêt d´urgence

  4. Fonction de basculement, basculement en continu jusqu´â max. 90° ou 180°

  5. Arrêt du vide, désponse de la charge en toute sécurité à deux mains

  6. Palan à chaîne vers le haut/bas pour lever et baisser la charge

  7. Mise en marche du vide, préhension de la charge

  8. Guidon de commande, éléments fonctionnels intégrés pour palan à chaîne de Schmalz

Produits

Systèmes de manutention par vide pour le déplacement fréquent et rapide de pièces

Schmalz propose des lève-vide pour le levage et le déplacement rapides de pièces jusqu'à 300 kg avec une cadence élevée sous la forme d'un tube de levage par vide Jumbo. Les tubes de levage par le vide de Schmalz sont divisés en trois types : le JumboFlex permet de déplacer des marchandises légères jusqu'à 50 kg de manière ergonomique et à une cadence élevée. Le JumboSprint et le JumboErgo sont construits pour des charges plus importantes, jusqu'à 300 kg. Ils partagent le même conditionnement de produit, mais se distinguent par les guidons de fonctionnement qui sont parfaitement adaptés aux exigences particulières du client. La poignée tournante du JumboErgo, recréée sous la forme d'une poignée tournante de moto, permet à l'opérateur de déplacer les pièces avec sensibilité et précision, tandis que la poignée tournante en forme d'arc du palonnier à vide JumboSpirit soutient la mise en place précise de pièces compactes.

Le système de manutention par vide JumboFlex est axé sur une flexibilité maximale. Les pièces peuvent être prises, baissées et desserrées à l'aide de la commande à un doigt unique. L'adaptateur à changement rapide de série permet à l'opérateur de contacteur de passer d'un bloc ventouse à un autre en quelques secondes. Le système de manutention par vide peut donc être préparé pour un grand nombre de tâches différentes en un minimum de temps.

La vaste gamme d'accessoires souligne la diversité du système de manutention par vide Jumbo. La télécommande radio SRC en option permet d'éteindre et de rallumer le générateur vide au niveau de la poignée de l'opérateur. Il est ainsi possible de conserver jusqu'à 40 % d'énergie sur simple pression d'un bouton. Le niveau sonore du générateur vide est réduit à 65 db (A) grâce au caisson silencieux SBB, et le filtre à poussière STF empêche la contamination du générateur vide. Ces accessoires et d'autres encore font du système de manutention vide Jumbo une solution de manipulation sur laquelle vous pouvez compter.

Construction d'un système de levage de tube par vide JumboFlex

  1. Unité de levage avec protection de tube

  2. Réglage de la hauteur de suspension sans charge

  3. Filtre, changement rapide sans outils

  4. Commande à un doigt pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge

  5. Poignée ergonomique avec grands éléments de prise en main

  6. Rotation sans fin au pas de 90°

  7. Système à changement rapide pour le remplacement de la ventouse rapide et sans outils

  8. Ventouses adaptée à la pièce

  9. Mécanisme pivotant à 90° (manuel) pour une préhension latérale de la charge

  10. Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)

Construction d'un système de levage de tube par vide JumboErgo

  1. Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)

  2. Regulation de fréquence pour la turbine pour le vide SBV

  3. Poginée tournante pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge

  4. Filtre, changement rapide sans outils

  5. Réglage de la hauteur de Suspension sans charge

  6. Systeme de changement rapide de la ventouse (en Option)

Construction d'un système de levage de tube par vide JumboSprint

  1. Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)

  2. Filtre, changement rapide sans outils

  3. Poginée étrier pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge

  4. Réglage de la hauteur de Suspension sans charge

  5. Systeme de changement rapide de la ventouse (en Option)

  6. Réglage de la hauteur de Suspension avec charge

Produits

Le système de poutre roulante de Schmalz adapté à chaque vide du système par vide

Schmalz propose des systèmes d'aide roulante adaptés pour une manipulation ronde et ergonomique avec le système vide le vide. Les systèmes de poutre roulante en aluminium et les potences ont été précisément ajustés aux capacités de charge des appareils de levage par le vide. Le système modulaire permet d'intégrer facilement le système vide du système roulante dans votre environnement de travail.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.