Schmalz

Vakum Kaldırıcı

Vakumlu kaldırıcılar, malzeme taşımada yükleri kaldırabilen, hareket ettirebilen ve vakum yardımıyla tekrar indirebilen cihazları tanımlar. Schmalz'ın vakumlu kaldırıcıları iki ürün grubuna ayrılır; vakumlu kaldırıcı Jumbo ve vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster. Vakumlu kaldırıcılarımız çok yönlüdür: Vakumlu kaldırıcı Jumbo çeşitli lojistik içi malzeme taşıma görevleri için uygundur, vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster ise çeşitli üretim süreçlerinde kullanılabilir.

Ergonomi ve verimlilik, Schmalz'ın vakumlu kaldırıcılarının iki ana hedefidir. Akıllı ve yenilikçi tasarımları, sağlık ve güvenlik standartlarını karşılayan ergonomik ve çalışma istasyonları oluşturmanıza destek olacaktır. Bunlar, sağlıkla ilgili duruşların azaltılmasını veya önlenmesini sağlar. Yorgunluktan arınmış bir çalışma, üretkenlikte artış ve moralde yükselme sağlanabilir.

İrtibat kişinizi bulun
Eşanlamlılar
  • Malzeme Taşıma Ekipmanları

Vakumlu Kaldırıcılar ve Uygulama Alanları

Schmalz vakumlu kaldırıcıları birçok farklı uygulama alanında kullanılabilir. Vakumlu kaldırıcılar Jumbo, levhalar, kutular, çuvallar, variller, kovalar ile elleçleme işlemlerinde veya havaalanlarında yolcu bagajlarının taşınmasında yardımcı olur. Vakumlu kaldırıcılar, özellikle sevkiyat ve toplama süreçlerindeki dahili lojistik işlemlerinde çok popülerdir. Bunlar 300 kg'a kadar olan yükleri hızlı ve ergonomik bir şekilde kaldırır.

Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster, metal levhaları, ahşap veya plastik levhaları, varilleri ve pencereleri ve cam levhaları taşımak için kullanılır. Kaldırma cihazları kullanılarak 2000 kg'a kadar ağır yükler rahat ve güvenli bir şekilde taşınabilir.

Schmalz'dan çok yönlü Vakumlu Kaldırıcılar

Schmalz'ın vakumlu kaldırıcıları çeşitli tasarımlarda sunulmaktadır. Bununla birlikte, tüm vakumlu kaldırıcıların belirli bir özelliği vardır: yenilikçi ve basit yapılandırılabilirlikleri, müşteri olarak tam olarak ihtiyacınız olan vakumlu kaldırıcıyı almanızı sağlar.

Schmalz ayrıca özel taşıma görevleri için özel vakumlu kaldırıcılar da sunmaktadır. Bu özel çözümler vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster'ın platformuna dayanmaktadır ve çeşitli sektör uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

Büyük ve Düz İş Parçalarının Taşınması için Vakumlu Kaldırıcılar

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster, büyük veya çok ağır iş parçalarının vakumlu kaldırıcı ile taşınması durumunda kullanılır. Standart versiyonda VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort arasında bir ayrım yapılır. Her iki vakumlu kaldırıcı da 750 kg'a kadar yüklerin güvenli ve ergonomik bir şekilde taşınmasını sağlar. Kullanım elemanları açısından farklılık gösterirler: VacuMaster Basic kaldırma cihazının kullanım kolu, bir motor koruma anahtarı ve entegre bir vakum göstergesi içeren kapsamlı standart konfigürasyonu ile karakterize edilir. Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort, entegre hava tasarrufu fonksiyonu ve yükün güvenilir bir şekilde serbest bırakılması gibi ek donanımlar sunar. Her iki vakumlu kaldırıcıda da ortak olan, ani bir elektrik kesintisi durumunda yükün düşmesini önleyen yük kirişine entegre edilmiş büyük vakum haznesidir. Ayrıca tekrarlanan kaldırma işlemlerinde yükün alınmasını hızlandırır.

Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazları için sunduğu kapsamlı aksesuarlar küçümsenmemelidir. Opsiyonel döner ve geçmeli operatör kolları, büyük yükseklik farklarının üstesinden gelinmesini sağlar ve böylece ergonomik bir çalışma pozisyonu sağlar. Girintili iş parçalarının taşınması için vakumlu kaldırıcının bireysel vantuzları, gerektiğinde vakum kesme ile kapatılır ve Schmalz, ıslak işlemlerde su girişine karşı koruma için bakım gerektirmeyen bir su ayırıcı sunar.

Vakumlu kaldırma cihazı tasarımı VacuMaster Basic

  1. Motor koruma şalteri

  2. Vakum ölçer (manometre)

  3. Vakum açma/kapama - son derece güvenilir bir manuel sürgülü valf aracılığıyla yükü alır ve bırakır

  4. Operatör kolu - Schmalz zincirli caraskal askısı takılabilir

  5. Zincirli caraskal yukarı/aşağı - yükü kaldırır ve indirir

  6. Zincirli caraskal için acil durdurma fonksiyonu

Vakum kaldırma cihazı VacuMaster Comfort'un tasarımı

  1. Vakum ölçer (manometre)

  2. Entegre hava tasarrufu fonksiyonu

  3. Acil durdurma fonksiyonu

  4. Döndürme fonksiyonu - maksimuma kadar sürekli döndürme. 90° veya 180°

  5. Vakum kapalı - iki el gerektiren yükün güvenli bir şekilde serbest bırakılması

  6. Zincirli caraskal yukarı/aşağı - yükü kaldırır ve indirir

  7. Vakum açık - yükü alır

  8. Schmalz zincirli caraskal için entegre fonksiyon modüllerine sahip operatör kolu

Ürünler

İş Parçalarının Sık ve Hızlı Hareketi için Vakumlu Kaldırıcılar

Schmalz, vakumlu kaldırıcı Jumbo ile 300 kg'a kadar olan iş parçalarının yüksek döngü frekansında hızlı bir şekilde kaldırılması ve hareket ettirilmesi için vakumlu kaldırıcılar sunmaktadır. Schmalz'ın vakumlu  kaldırıcıları üç tipe ayrılır: JumboFlex ile 50 kg'a kadar hafif ürünler ergonomik olarak ve yüksek döngü frekansında hareket ettirilir. JumboSprint ve JumboErgo 300 kg'a kadar daha büyük yükler için tasarlanmıştır. Müşterinin özel gereksinimlerine mükemmel şekilde uyarlanmış operatör kolları açısından farklılık gösterseler de ürün paketini paylaşırlar. JumboErgo'nun motosiklet burgu tutamağı olarak yeniden yaratılan döner tutamağı, operatörün iş parçalarını hassas ve doğru bir şekilde hareket ettirmesini sağlarken, vakumlu kaldırıcı JumboSpirit'in döner yay şeklindeki operatör tutamağı kompakt iş parçalarına doğru yerleştirmeyi destekler.

Vakumlu kaldırıcı JumboFlex mümkün olan en yüksek esnekliğe odaklanır. İş parçaları, yenilikçi tek parmak kontrolü kullanılarak alınabilir, indirilebilir ve tekrar bırakılabilir. Seri hızlı değiştirme adaptörü, operatörün farklı vantuzlar arasında birkaç saniye içinde geçiş yapmasını sağlar. Bu nedenle vakumlu kaldırıcı, mümkün olan en kısa sürede çok sayıda farklı görev için hazırlanabilir.

Kapsamlı aksesuar yelpazesi, vakumlu kaldırıcı Jumbo'nun çeşitliliğinin altını çizer. İsteğe bağlı telsiz uzaktan kumanda SRC, vakum jeneratörü operatörünün operatör kolundan kapatılmasını ve tekrar açılmasını sağlar. Böylece tek bir düğmeye dokunarak %40'a varan enerji tasarrufu sağlanabilir. Vakum jeneratörünün ses seviyesi susturucu kutusu SBB ile 65 db'ye (A) düşürülür ve toz filtresi STF vakum jeneratörünün kirlenmesini önler. Bunlar ve diğer aksesuarlar, vakumlu kaldırıcı Jumbo'yu güvenebileceğiniz bir taşıma çözümü haline getirir.

Vakumlu kaldırıcı tasarımı JumboFlex

  1. Koruyucu hortumlu kaldırma ünitesi

  2. Süspansiyon yüksekliği yük takılı olmadan ayarlanabilir

  3. Filtre, alet kullanmadan değiştirilebilir

  4. Yükün kaldırılması, indirilmesi ve bırakılması için tek parmakla kontrol

  5. Kaymaz elemanlara sahip ergonomik kontrol kolu

  6. Sürekli dönüş, 90°'lik artışlarla kilitlenebilir

  7. Hızlı, aletsiz tutucu değişimi için hızlı değiştirme adaptörü

  8. İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucular

  9. Yükleri yandan almak için 90° döndürme mekanizması (manuel)

  10. Vakum jeneratörü için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)

Vakumlu kaldırıcı tasarımı JumboErgo

  1. Vakum jeneratörü için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)

  2. Vakum blower frekans kontrolü SBV

  3. Yükü kaldırmak, indirmek ve serbest bırakmak için çevirmeli kavrama

  4. Filtre - alet kullanmadan değiştirilebilir

  5. Süspansiyon yüksekliği yük takılı olmadan ayarlanabilir

  6. Vakum tutucu için hızlı değiştirme adaptörü (opsiyonel)

Vakumlu kaldırıcı tasarımı JumboSprint

  1. Vakum jeneratörü için radyo uzaktan kumanda SRC (opsiyonel)

  2. Filtre - alet kullanmadan değiştirilebilir

  3. Yükün kaldırılması, indirilmesi ve serbest bırakılması için yay şeklinde çalıştırma kolu

  4. Süspansiyon yüksekliği yük takılı olmadan ayarlanabilir

  5. Vakum tutucu için hızlı değiştirme adaptörü (opsiyonel)

  6. Süspansiyon yüksekliği yük takılıyken ayarlanabilir

Ürünler

Schmalz'dan her vakumlu kaldırıcı için doğru vinç sistemi

Schmalz, vakumlu kaldırıcı ile çok yönlü ergonomik kullanım için uygun vinç sistemleri sunmaktadır. Alüminyum vinç sistemleri ve pergel vinçler, vakumlu kaldırıcıların yük kapasitelerine tam olarak uyarlanmıştır. Modüler sistem, vakumlu kaldırıcının vinç sistemiyle birlikte çalışma ortamınıza kolayca entegre edilmesini sağlar.

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.