Schmalz

Sollevatore a vuoto

I sollevatori a vuoto sono dispositivi utilizzati nella movimentazione dei materiali in grado di sollevare, spostare e riposizionare i carichi grazie all’uso del vuoto. I sollevatori a vuoto di Schmalz si suddividono in due gruppi di prodotti: il sollevatore tubo a vuoto Jumbo e il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster. I nostri sollevatori a vuoto sono estremamente versatili: il sollevatore tubo a vuoto Jumbo è adatto a una vasta gamma di operazioni di movimentazione nella logistica interna, mentre il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster può essere impiegato in numerosi processi produttivi.

Ergonomia ed efficienza sono i due obiettivi principali dei sollevatori a vuoto di Schmalz. Il loro design intelligente e innovativo vi darà sostegno nel creare postazioni di lavoro ergonomiche e conformi alle norme di salute e sicurezza. Ciò consente di ridurre o evitare le assenze per motivi di salute. È possibile ottenere un lavoro senza affaticamento, un aumento della produttività e un miglioramento del morale.

Trova il tuo contatto
Sinonimi
  • Attrezzature per la handling dei materiali

Sollevatori a vuoto e loro campi di applicazione

I sollevatori a vuoto Schmalz possono essere impiegati in numerosi settori applicativi. I sollevatori a tubo a vuoto Jumbo facilitano le operazioni di handling di lamiere, scatole, sacchi, fusti, secchie o il trasporto dei bagagli dei passeggeri negli aeroporti. Questi sollevatori a tubo sono molto apprezzati, in particolare nei processi di logistica interna, nelle operazioni di spedizione e di prelievo. In questi contesti sollevano carichi fino a 300 kg in modo rapido ed ergonomico.

I dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster di Schmalz vengono utilizzati per la movimentazione di fogli di lamiera, pannelli in legno o in plastica, fusti, finestre e lastre di vetro. Grazie a questi dispositivi è possibile movimentare carichi pesanti fino a 2000 kg in modo comodo e sicuro.

I versatili sollevatori a vuoto di Schmalz

I sollevatori a vuoto di Schmalz sono disponibili in una vasta gamma di design. Tutti i sollevatori a vuoto hanno però una caratteristica in comune: la loro configurabilità innovativa e semplice garantisce che voi, in qualità di clienti, riceviate esattamente il sollevatore a vuoto di cui avete bisogno.

Schmalz offre inoltre sollevatori a vuoto speciali per operazioni di movimentazione particolari. Queste soluzioni speciali si basano sulla piattaforma dei dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster e sono state sviluppate appositamente per una vasta gamma di applicazioni settoriali.

Sollevatori a vuoto per la handling di pezzi di grandi dimensioni e piatti

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster viene utilizzato quando si movimentano pezzi di grandi dimensioni o molto pesanti con un sollevatore a vuoto. Nella versione standard si distingue tra il VacuMaster Basic e il VacuMaster Comfort. Entrambi i sollevatori a vuoto consentono di movimentare carichi fino a 750 kg in modo sicuro ed ergonomico. Si differenziano per gli elementi di comando: la maniglia di comando del dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic si contraddistingue per la sua configurazione standard completa, che comprende un interruttore salvamotore e un vacuometro integrato. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort offre dotazioni aggiuntive, quali una funzione integrata di risparmio aria e un rilascio affidabile del carico. Comune a entrambi i dispositivi di sollevamento a vuoto è l’ampio serbatoio di vuoto integrato nella traversa di carico, che impedisce al carico di ribaltarsi in caso di improvviso calo di energia. Inoltre, accelera l’aspirazione del carico nelle operazioni di sollevamento ripetute.

Non va sottovalutata la vasta gamma di accessori che Schmalz offre per i propri dispositivi di sollevamento a vuoto. Le maniglie di comando girevoli e a scatto, opzionali, consentono di superare grandi dislivelli e garantiscono così una posizione di lavoro ergonomica. Le singole piastre di aspirazione del sollevatore a vuoto per la handling di pezzi con incavi vengono, se necessario, disattivate tramite il sistema di interruzione dell’aspirazione; inoltre, Schmalz offre un separatore dell'acqua esente da manutenzione per la protezione dall’ingresso di acqua nei processi a umido.

Progettazione di un dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

  1. Salvamotore

  2. Vacuometro (manometro)

  3. Attivazione/disattivazione del vuoto: preleva e distacca il carico tramite una valvola a cassetto manuale altamente affidabile

  4. Maniglia di comando - è possibile collegare il telecomando per paranco a catena Schmalz

  5. Sollevamento/abbassamento del paranco a catena: solleva e abbassa il carico

  6. Funzione di arresto di emergenza per il paranco a catena

Progettazione di un dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort

  1. Vacuometro (manometro)

  2. Funzione risparmio aria integrata

  3. Funzione di arresto di emergenza

  4. Funzione di girevole: rotazione continua fino a un massimo di 90° o 180°

  5. Disattivazione del vuoto - distaccamento sicuro del carico che richiede l’uso di entrambe le mani

  6. Paranco a catena su/giù: solleva e abbassa il carico

  7. Attivazione del vuoto - afferra il carico

  8. Maniglia di comando con moduli funzionali integrati per il paranco a catena Schmalz

Prodotti

Sollevatori a vuoto per lo spostamento frequente e rapido dei pezzi

Schmalz offre sollevatori a vuoto per il sollevamento e lo spostamento rapidi di pezzi fino a 300 kg con un numero di ciclo elevato, sotto forma di sollevatore tubo a vuoto Jumbo. I sollevatori tubo a vuoto di Schmalz si dividono in tre tipi: le merci leggere fino a 50 kg vengono movimentate in modo ergonomico e con un elevato numero di ciclo grazie al modello JumboFlex. Il JumboSprint e il JumboErgo sono progettati per carichi più pesanti fino a 300 kg. Pur condividendo la stessa struttura di base, si differenziano per le maniglie di comando, perfettamente adattate alle esigenze specifiche del cliente. L’impugnatura rotante del JumboErgo, riprogettata come una manopola di una moto, consente all’operatore di spostare i pezzi in modo delicato e preciso, mentre la maniglia di comando rotante a forma di arco del sollevatore a vuoto JumboSpirit fornisce un sostegno per un posizionamento accurato su pezzi di dimensioni ridotte.

Il sollevatore a vuoto JumboFlex punta sulla massima flessibilità possibile. I pezzi possono essere sollevati, abbassati e distaccati utilizzando l’innovativo comando a un dito. L’adattatore per cambio rapido della serie consente all’operatore di passare da una ventosa intercambiabile all’altra in pochi secondi. Il sollevatore a vuoto può quindi essere preparato per una grande varietà di compiti nel minor tempo possibile.

L’ampia gamma di accessori sottolinea la versatilità del sollevatore a vuoto Jumbo. Il telecomando radio SRC consente di spegnere e riaccendere il generatore di vuoto direttamente dalla maniglia di comando. In questo modo è possibile risparmiare fino al 40% di energia con la semplice pressione di un pulsante. Il livello sonoro del generatore di vuoto viene ridotto a 65 dB(A) grazie alla box silenziatore SBB, mentre il filtro polvere STF impedisce che il generatore di vuoto si contamini. Questi e altri accessori rendono il sollevatore a vuoto Jumbo una soluzione per la movimentazione su cui poter contare.

Progettazione di un sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  1. Unità di sollevamento con tubo flessibile protettivo

  2. L'altezza di sospensione è regolabile senza carico applicato

  3. Filtro sostituibile senza utensili

  4. Comando a un dito per il sollevamento, l'abbassamento e il distaccamento del carico

  5. Impugnatura di comando ergonomica con elementi antiscivolo

  6. Rotazione continua, bloccabile con incrementi di 90°

  7. Adattatore per cambio rapido per cambiare rapidamente la pinza di presa senza utensili

  8. Sistema di presa a vuoto, adattato al pezzo

  9. Meccanismo di rotazione a 90° (manuale) per il prelievo laterale dei carichi

  10. Telecomando radio SRC per generatore di vuoto (opzionale)

Design di un sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  1. Telecomando radio SRC per generatore di vuoto (opzionale)

  2. Controllo della frequenza con soffiante per vuoto SBV

  3. Manopola girevole per il sollevamento, l'abbassamento e il distaccamento del carico

  4. Filtro - sostituibile senza utensili

  5. L'altezza di sospensione è regolabile senza carico applicato

  6. Adattatore per cambio rapido per sistema di presa a vuoto (opzionale)

Design di un sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

  1. Telecomando radio SRC per generatore di vuoto (opzionale)

  2. Filtro - sostituibile senza utensili

  3. Maniglia di comando a forma di arco per il sollevamento, l'abbassamento e il distacco del carico

  4. L'altezza di sospensione è regolabile senza carico applicato

  5. Adattatore per cambio rapido per sistema di presa a vuoto (opzionale)

  6. L'altezza di sospensione è regolabile con il carico agganciato

Prodotti

Il sistema gru Schmalz più adatto per ogni sollevatore a vuoto

Schmalz offre sistemi gru adatti per una movimentazione ergonomica a tutto tondo con il sollevatore a vuoto. I sistemi gru e le gru girevoli in alluminio sono stati adattati con precisione alle capacità di carico dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente una facile integrazione del sollevatore a vuoto, insieme al sistema gru, nel vostro ambiente di lavoro.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.