Schmalz

Technologie de levage

La technologie de levage est l'un des composants les plus importants des procédés internes. La technologie du vide peut être utilisée pour soulever des pièces, les déposer à un emplacement précis ou les maintenir dans une certaine position. Schmalz propose une gamme complète de solutions de levage pour les processus manuels et automatisés. Schmalz utilise avec succès le vide pour générer le mouvement de levage. La technologie de manutention de Schmalz comprend principalement des composants à vide, des systèmes de préhension par le vide et des appareils de levage.

Trouvez votre contact

Technologie de levage adaptée à toutes les applications

Schmalz possède une expertise de longue date dans le domaine de la technologie du vide, dans de nombreux secteurs d'activité. Au fil des ans, divers équipements de levage ont été mis au point pour répondre aux exigences de secteurs spécifiques, comme par exemple l'industrie du verre ou l'industrie automobile.

Technologie de levage pour les systèmes d'aide à la manutention automatisés

Dans le domaine de la manutention automatisée, les systèmes de préhension Schmalz réduisent les temps de cycle et utilisent une technologie intelligente pour diminuer les frais consécutifs au fonctionnement. Chez Schmalz, la technologie du vide pour la manutention automatisée comprend les systèmes suivants : les systèmes de préhension de surface FXP/FMP disposent d’une puissance d’aspiration considérable et permettent de manipuler rapidement même des pièces lourdes. Le système de préhension par couches SPZ est particulièrement bien adapté aux applications d’entrepôt et d’intralogistique : ces préhenseurs combinent la technologie du vide avec un système de vide global et des préhenseurs mécaniques, ce qui permet de saisir des couches de produits entières ou des palettes. Le préhenseur par le vide SSP est configuré comme un effecteur de fin pour répondre aux exigences spécifiques des clients et assure ainsi le meilleur résultat de levage possible. Pour les applications de « pick and place » avec des robots Delta, SCARA ou articulés, Schmalz a développé une nouvelle technologie de levage avec l’effecteur de fin de bras à vide VEE. Ce système modulaire innovant offre une flexibilité unique, puisque le nombre et la position des ventouses sont réglables. La technologie VEE innovante est conçue pour la manipulation en toute sécurité dans des applications à grande vitesse.

Technologie de levage pour les systèmes d'aide à la manutention manuelle

Dans le domaine des techniques de levage manuel de charges lourdes, les palonneurs à vide, les potences pivotantes sur colonne et les systèmes de levage Schmalz constituent une solution ergonomique et peu fatigante. Même lors de la manutention de charges plus légères, la masse déplacée peut atteindre plusieurs tonnes au cours d’un seul poste de travail. Les systèmes d'aide à la manutention Schmalz rendent les processus de manutention manuelle efficaces et ergonomiques. Parallèlement, ils réduisent systématiquement les frais consécutifs à l'exploitation grâce à une gamme de fonctions uniques. La présence de conseillers disponibles pour vous accompagner et la construction sur mesure des systèmes assurent également que la technologie de levage Schmalz est parfaitement adaptée aux exigences des clients. Schmalz distingue deux types de technologie à vide pour les systèmes de manutention manuelle : le palonnier à tubes à vide Jumbo permet une manutention ergonomique de charges pesant jusqu’à 300 kg avec une grande précision de commutation. Le palonnier à vide VacuMaster permet de déplacer des charges de plusieurs tonnes en toute sécurité et dans le respect des normes de santé et de sécurité. Associés aux systèmes de poutre roulante Schmalz, ces dispositifs constituent des systèmes complets prêts à être raccordés pour vos applications de manutention. Les préhenseurs Schmalz sont des outils performants dans tous les domaines de la manutention manuelle.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.