Schmalz

Tecnología de elevación

La tecnología de elevación es uno de los componentes más importantes de los procesos internos. La tecnología de vacío puede utilizarse para levantar piezas, colocarlas en una posición específica o mantenerlas en una posición determinada. Schmalz ofrece una amplia gama de tecnología de elevación tanto para procesos manuales como automatizados. Schmalz utiliza con éxito el vacío como medio para generar el movimiento de elevación. La tecnología de manipulación de Schmalz se compone principalmente de componentes de vacío, sistemas de ventosas y elevadores.

Encuentre su contacto

Tecnología de elevación para cualquier aplicación

Schmalz cuenta con muchos años de experiencia en el ámbito de la tecnología del vacío en numerosos sectores profesionales. A lo largo de los años, se han desarrollado diversos equipos de elevación para satisfacer las exigencias de sectores específicos, como, por ejemplo, la industria del vidrio o la automoción.

Tecnología de elevación para sistemas de manipulación automatizados

En el ámbito de la manipulación automatizada, los sistemas de ventosas de Schmalz reducen los tiempos de ciclo y utilizan tecnología inteligente para reducir los costes operativos. La tecnología de vacío para la manipulación automatizada de Schmalz comprende los siguientes sistemas: los sistemas de planos aspirantes FXP/FMP cuentan con una enorme potencia de succión y pueden manipular rápidamente incluso piezas pesadas. El sistema de sujeción por capas SPZ resulta especialmente adecuado para su uso en aplicaciones de almacén e intralogística: estas garras combinan la tecnología del vacío con un vacío global y garras mecánicas, lo que permite sujetar capas enteras de productos o palés. La garra de vacío SSP se configura como herramienta end-of-arm para satisfacer las exigencias específicas del cliente y, de este modo, garantiza el mejor resultado de elevación posible. Para aplicaciones de «pick and place» con robots Delta, SCARA o articulados, Schmalz ha desarrollado una nueva tecnología de elevación con el efector final de vacío VEE. Este innovador sistema modular ofrece una flexibilidad única, ya que las ventosas de vacío son ajustables en número y posición. La innovadora tecnología VEE está diseñada para realizar la manipulación con seguridad en aplicaciones de alta velocidad.

Tecnología de elevación para sistemas de manipulación manual

En el ámbito de la tecnología de elevación manual de cargas pesadas, los elevadores por vacío, las grúas giratorias de columna y los puentes grúa de Schmalz constituyen una solución ergonómica que evita la fatiga. Incluso al manipular cargas más ligeras, la masa movida puede ascender a varias toneladas durante un solo turno. Los sistemas de manipulación de Schmalz hacen que los procesos de manipulación manual sean eficientes y ergonómicos. Al mismo tiempo, reducen de forma constante los costes operativos gracias a una serie de funciones innovadoras. Contar con asesores que ofrecen orientación y un diseño de sistema personalizado garantiza, además, que la tecnología de elevación de Schmalz se adapte perfectamente a las exigencias del cliente. Schmalz distingue entre dos tipos de tecnología de vacío para sistemas de manipulación manual: el elevador de tubos de vacío Jumbo permite la manipulación ergonómica de cargas de hasta 300 kg con una alta precisión de conmutación. El elevador de vacío VacuMaster permite mover cargas de varias toneladas de forma segura y respetando las normas de salud y seguridad. En combinación con los sistemas de puente grúa de Schmalz, estos dispositivos ofrecen sistemas completos para su conexión para sus aplicaciones de manipulación. Las pinzas de Schmalz son herramientas potentes en todos los ámbitos de la manipulación manual.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta