Schmalz

Technologia podnośnika

Technologia podnoszenia jest jedną z najważniejszych części składowych w procesach wewnętrznych. Technika podciśnieniowa może być wykorzystywana do podnoszenia przedmiotów obrabiany, odkładania ich w określonym miejscu lub utrzymywania ich w określonej pozycji. Firma Schmalz oferuje szeroką gamę podnośników zarówno do procesów ręcznych, jak i zautomatyzowanych. Firma Schmalz z powodzeniem wykorzystuje medium podciśnienia do generowania ruchu podnoszenia. Technika przenoszenia firmy Schmalz obejmuje przede wszystkim komponenty podciśnieniowe i systemy chwytakowe podciśnieniowe urządzenia podnoszące.

Znajdź swój kontakt

Technologia podnoszenia dla każdej aplikacji

Firma Schmalz posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie techniki podciśnieniowej w wielu branżach. Na przestrzeni lat opracowano szereg podnośników spełniających wymogi konkretnych branż, na przykład przemysłu szklarskiego lub motoryzacyjnego.

Technologia podnoszenia dla zautomatyzowanych systemów przenoszenia

W obszarze zautomatyzowanej obsługi systemy chwytakowe firmy Schmalz skracają czas cyklu i wykorzystują inteligentną technologię w celu obniżenia kosztów operacyjnych. Technologia podciśnieniowa do zautomatyzowanej obsługi obejmuje następujące systemy firmy Schmalz: podciśnieniowe systemy chwytania powierzchniowego FXP/FMP charakteryzują się ogromną mocą ssania i mogą szybko przenosić nawet ciężkie przedmioty obrabiany. Warstwowy system chwytakowy SPZ szczególnie dobrze nadaje się do aplikacji magazynowych i intralogistycznych: Chwytaki te wykorzystują połączenie techniki podciśnieniowej wraz z globalną próżnią i chwytakami mechanicznymi, umożliwiając chwytanie całych warstw produktu lub palet. Chwytak wieloprzyssawkowy SSP jest konfigurowany jako oprzyrządowanie końca ramienia, aby spełnić określone wymogi klienta i tym samym zapewnić najlepszy możliwy rezultat podnoszenia. Na potrzeby aplikacji pick and place z wykorzystaniem robotów Delta, SCARA lub przegubowych firma Schmalz opracowała nową technikę podciśnieniową z podciśnieniowym efektem końcowym VEE. Innowacyjny system modułowy oferuje wyjątkową elastyczność, ponieważ liczba i położenie przyssawek podciśnieniowych mogą być regulowane. Innowacyjna technologia VEE została zaprojektowana z myślą o bezpiecznej obsłudze aplikacji wymagających dużej prędkości.

Technologia podnoszenia dla systemów przenoszenia ręcznego

W dziedzinie technologii ręcznego podnoszenia ciężkich ładunków, podciśnieniowe podnośniki, żurawie słupowe i systemy dźwigu firmy Schmalz stanowią ergonomicznie i niemęczące rozwiązanie. Nawet w przypadku obsługi lżejszych ładunków, masa przenoszona podczas jednej zmiany może wynosić nawet kilka ton. Systemy przenoszenia firmy Schmalz sprawiają, że procesy obróbki ręcznej są efektywne i ergonomiczne. Jednocześnie konsekwentnie obniżają koszty operacyjne dzięki szeregowi innowacyjnych funkcji. Dysponowanie konsultantami, którzy służą radą i indywidualnym projektem systemu, zapewni również idealną adaptację technologii podnoszenia firmy Schmalz do wymagań klienta. Firma Schmalz rozróżnia dwa typy techniki podciśnieniowej do systemów przenoszenia ręcznego: podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur Jumbo umożliwia ergonomiczną obsługę ładunków o masie do 300 kg z wysoką precyzją przełącznika. Podciśnieniowy podnośnik VacuMaster może być wykorzystywany do bezpiecznego i zgodnego z zasadami BHP przenoszenia ładunków o wadze kilku ton. W połączeniu z suwnicami firmy Schmalz urządzenia te oferują gotowe do podłączenia kompletne systemy do aplikacji związanych z obsługą. Chwytaki firmy Schmalz to mocne narzędzia we wszystkich obszarach ręcznej obsługi.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.