Kaldırma Teknolojisi
Kaldırma teknolojisi, dahili proseslerdeki en önemli bileşenlerden biridir. Vakum teknolojisi, iş parçalarını kaldırmak, belirli bir konuma yerleştirmek veya belirli bir konumda tutmak için kullanılabilir. Schmalz, hem manuel hem de otomatik süreçler için kapsamlı bir kaldırma teknolojisi yelpazesi sunar. Schmalz, kaldırma hareketini oluşturmak için vakum ortamını başarıyla kullanır. Schmalz taşıma teknolojisi öncelikle vakum bileşenlerinden vakumlu gripper sistemleri kaldırma cihazlarından oluşur.
Her Uygulamada Kullanım için Kaldırma Teknolojisi
Schmalz, çok sayıda sektörde vakum teknolojisi alanında uzun yıllara dayanan bir uzmanlığa sahiptir. Yıllar içinde, örneğin cam veya otomotiv endüstrisi gibi belirli bir sektörün gereksinimlerini karşılamak için çeşitli kaldırma ekipmanları geliştirilmiştir.
Otomatik Taşıma Sistemleri için Kaldırma Teknolojisi
Otomatik taşıma alanında, Schmalz gripper sistemleri döngü sürelerini azaltır ve işletme maliyetlerini düşürmek için akıllı teknoloji kullanır. Otomatik taşıma için vakum teknolojisi Schmalz'da aşağıdaki sistemleri içerir: FXP/FMP alan gripper sistemleri muazzam emiş gücüne sahiptir ve ağır iş parçalarını bile hızlı bir şekilde işleyebilir. Katmanlı gripper sistemi SPZ, özellikle depo ve intralojistik uygulamalarında kullanım için çok uygundur: Bu kavrayıcılar, vakum teknolojisini global vakum ve mekanik kavrayıcılarla birlikte kullanarak tüm ürün katmanlarının veya paletlerin kavranmasını sağlar. Vakum örümceği SSP, özel müşteri gereksinimlerini karşılamak için kol sonu takımı olarak yapılandırılır ve böylece mümkün olan en iyi kaldırma sonucunu sağlar. Delta, SCARA veya mafsallı robotlarla yapılan alma ve yerleştirme uygulamaları için Schmalz, vakumlu uç efektörü VEE ile yeni bir kaldırma teknolojisi geliştirmiştir. Yenilikçi modüler sistem, vakum vantuzlarının sayısı ve konumu ayarlanabildiği için benzersiz bir esneklik sunar. yenilikçi VEE teknolojisi, yüksek hızlı uygulamaları güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Elle Taşıma Sistemleri için Kaldırma Teknolojisi
Ağır yükler için manuel kaldırma teknolojisi alanında, Schmalz vakumlu kaldırıcılar, kolona monte pergel vinçler ve vinç sistemleri ergonomik ve yorucu olmayan bir çözümdür. Daha hafif yükleri taşırken bile, hareketli kütle tek bir vardiya sırasında birkaç tona ulaşabilir. Schmalz taşıma sistemleri manuel taşıma süreçlerini verimli ve ergonomik hale getirir. Aynı zamanda, bir dizi yenilikçi işlev sayesinde işletme maliyetlerini sürekli olarak azaltırlar. Tavsiye ve bireysel sistem tasarımı sağlamak için danışmanların hazır bulunması, Schmalz kaldırma teknolojisinin müşteri gereksinimlerine mükemmel bir şekilde uyarlanmasını sağlar. Schmalz, manuel taşıma sistemleri için iki tür vakum teknolojisi arasında bir ayrım yapmaktadır: Vakumlu kaldırıcı Jumbo, 300 kg'a kadar olan yüklerin yüksek anahtarlama hassasiyetiyle ergonomik olarak taşınmasını sağlar. Vakumlu kaldırıcı VacuMaster, birkaç ton ağırlığındaki yükleri güvenli bir şekilde ve sağlık ve güvenlik göz önünde bulundurularak taşımak için kullanılabilir. Schmalz vinç sistemleri ile birlikte bu cihazlar, taşıma uygulamalarınız için bağlanmaya hazır komple sistemler sunar. Schmalz tutucular, elle taşımanın tüm alanlarında güçlü araçlardır.
Daha Fazla Bilgi

Otomasyon için Vakum Teknolojisi
Vakum ile otomasyon, verimli süreçlerin anahtarıdır. Schmalz'ın münferit bileşenleri ve bağlantıya hazır gripper sistemleri çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda başarıyla kullanılmaktadır.

Vakumlu Kaldırıcılar ve Vinç Sistemleri
Ergonomi ve sağlığın korunması şirketler için kilit konulardır. Schmalz'ın vakumlu kaldırıcıları ve vinç sistemleri, malların alınması ve taşınması gereken tüm süreçleri mümkün olduğunca sağlık dostu, sağlığı koruyucu ve verimli hale getirmeye yardımcı olur.

Uygulamada Vakum Teknolojisi
Çeşitli endüstrilerin özel taleplerini karşılamak için, farklı otomasyon, taşıma ve lojistik uygulamaları yelpazesine yönelik vakum bileşenleri ve Sistem çözümleri sunuyoruz.