Schmalz

Tecnologia di sollevamento

La tecnologia di sollevamento è una delle componenti più importanti nei processi interni. La tecnologia del vuoto può essere utilizzata per sollevare i pezzi, posizionarli in un punto specifico o mantenerli in una determinata posizione. Schmalz offre una gamma completa di soluzioni di sollevamento sia per processi manuali che automatizzati. Schmalz utilizza con successo il vuoto come mezzo per generare il movimento di sollevamento. La tecnologia di movimentazione Schmalz comprende principalmente componenti per il vuoto, sistemi di presa a vuoto e dispositivi di sollevamento.

Trova il tuo contatto

Tecnologia di sollevamento adatta a qualsiasi applicazione

Schmalz vanta un'esperienza pluriennale nel campo della tecnologia del vuoto in numerosi settori industriali. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse attrezzature di sollevamento per soddisfare le esigenze di settori specifici, come ad esempio l'industria del vetro o quella automobilistica.

Tecnologia di sollevamento per sistemi di movimentazione automatizzati

Nel settore della movimentazione automatizzata, i sistemi di presa Schmalz riducono i tempi ciclo e utilizzano una tecnologia intelligente per ridurre i costi di gestione. La tecnologia del vuoto per la movimentazione automatizzata comprende, presso Schmalz, i seguenti sistemi: i sistemi di presa ad area FXP/FMP dispongono di un’enorme potenza di aspirazione e sono in grado di movimentare rapidamente anche pezzi pesanti. Il sistema di presa a strati SPZ è particolarmente adatto all’impiego in applicazioni di magazzino e intralogistica: queste pinze di presa utilizzano una combinazione di tecnologia del vuoto, insieme a un vuoto globale e a pinze meccaniche, consentendo la presa di interi strati di prodotti o pallet. Il ragno di presa a vuoto SSP è configurato come end-to-arm tooling per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, garantendo così il miglior risultato possibile nel sollevamento. Per le applicazioni «pick and place» con robot Delta, SCARA o articolati, Schmalz ha sviluppato una nuova tecnologia di sollevamento con l’effettore terminale a vuoto VEE. L’innovativo sistema modulare offre una flessibilità unica, poiché il numero e la posizione delle ventose a vuoto sono regolabili. L’innovativa tecnologia VEE è progettata per gestire in sicurezza applicazioni ad alta velocità.

Tecnologia di sollevamento per sistemi di movimentazione manuale

Nel campo della tecnologia di sollevamento manuale di carichi pesanti, i sollevatori a vuoto, le gru girevoli a colonna e i sistemi gru Schmalz rappresentano una soluzione ergonomica e che non affatica. Anche nella movimentazione di carichi più leggeri, la massa movimentata può ammontare a diverse tonnellate nel corso di un singolo turno. I sistemi di movimentazione Schmalz rendono i processi di movimentazione manuale efficienti ed ergonomici. Allo stesso tempo, riducono costantemente i costi di gestione grazie a una serie di funzioni innovative. La disponibilità di consulenti pronti a fornire assistenza e a progettare sistemi su misura garantisce inoltre che la tecnologia di sollevamento Schmalz sia perfettamente adattata alle esigenze dei clienti. Schmalz distingue due tipi di tecnologia a vuoto per i sistemi di movimentazione manuale: il sollevatore a tubi a vuoto Jumbo consente la movimentazione ergonomica di carichi fino a 300 kg con elevata precisione di commutazione. Il sollevatore a vuoto VacuMaster può essere utilizzato per spostare carichi del peso di diverse tonnellate in modo sicuro e nel rispetto delle norme di salute e sicurezza. In combinazione con i sistemi gru Schmalz, questi dispositivi offrono sistemi completi finiti per connessione per le vostre applicazioni di movimentazione. Le pinze Schmalz sono strumenti potenti in tutti i settori della movimentazione manuale.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello