- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
Systèmes de préhension de surface FXP
- Générateur de vide intégré (éjecteur)
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Les palettiseurs de Schmalz sont prêts à être raccordés à des effecteurs de fin de bras. Ils sont utilisés dans toutes sortes d'applications robotiques, notamment sur des robots portiques et des robots de palettisation. Les palettiseurs sont conçus sur mesure pour répondre aux besoins des clients et sont parfaitement ajustés à l'application et à la pièce à traiter. Des éléments standard configurables permettent d'obtenir une solution de préhension à la fois économique et personnalisée. Les clients bénéficient de l’expérience vaste et du savoir-faire des experts de Schmalz.
En règle générale, les palettiseurs sont utilisés aussi bien en début de ligne qu’en fin de ligne. Ils se chargent des tâches de palettisation et de dépalettisation, telles que le chargement ou le déchargement de convoyeurs. Même les couches comportant des espaces vides, les couches mixtes, les couches intermédiaires, les palettes, les emballages en carton et les emballages sous film sont manipulés de manière sûre et fiable. Il n’est pas nécessaire de changer de préhenseur lors des changements de série.
Les palettiseurs universels peuvent manipuler des pièces variées présentant des surfaces et des géométries différentes, telles que des boîtes de conserve, des cannettes, des barquettes ou des boîtes en carton. Schmalz propose à la fois des solutions de manipulation pour les couches de produits complètes et des solutions de manipulation pour les rangées de produits. Un préhenseur à rangées se compose de différentes zones d’aspiration pouvant être déclenchées individuellement. Ainsi, le préhenseur à rangées peut créer des motifs de couches en effectuant la manipulation des pièces une à une.
Un palettiseur, ou robot palettiseur, est utilisé dans les entrepôts et la logistique interne. Un palettiseur est un système automatisé qui prélève des marchandises sur ou à partir de supports de charge, tels que des palettes. Un palettiseur est relié à un robot de portail ou à un robot de palettisation et effectue la manipulation soit de produits individuels, soit de rangées de produits, soit de couches complètes de produits.
Un système de palettisation effectue la manipulation de couches de produits ou de rangées de produits. En début de ligne, le palettiseur prélève généralement du conditionnement vide sur des supports de chargement et l'achemine vers le convoyeur. En fin de ligne, il prélève les produits finals sur le convoyeur et les dépose sur la palette. Dans les entrepôts et l'intralogistique, un palettiseur prélève des couches de produits sur différentes palettes et les assemble ainsi pour former des palettes mixtes.
Sur une palette, une couche est généralement composée de plusieurs rangées de produits. Lors de la palettisation ou de la dépalettisation, le système de préhension peut soit effectuer la manipulation de la couche en une seule fois, soit la saisir rangée par rangée. Les préhenseurs par rangées peuvent être divisés en différentes zones d'aspiration. Chaque zone saisit une pièce. Ainsi, c'est le préhenseur lui-même qui crée la disposition de la couche en desserrant les pièces une à une.
Le palettiseur doit souvent effectuer la manipulation de produits variés et de couches comportant des espaces vides. Il convient d'éviter les changements de préhenseur et les temps de réglage supplémentaires. Les palettiseurs universels de Schmalz prennent en charge des produits variés, de matières et de géométries différentes. Même les couches de produits et les rangées de produits comportant des espaces vides ne posent aucun problème aux palettiseurs Schmalz.
Les clients bénéficient d'une manipulation sûre et sans risque de dommages, quelle que soit la taille des couches, leur disposition ou la disposition des rangées de produits. Ils peuvent ainsi atteindre un débit plus élevé grâce à l'accélération du processus. Aucun remplacement de ventouse n'est nécessaire lors des changements de série. Cela réduit le temps de mise en place. Chez Schmalz, des concepteurs de systèmes expérimentés créent des préhenseurs adaptés aux exigences individuelles.
Schmalz est le leader du marché dans le domaine de l'automatisation par le vide et des systèmes d'aide à la manutention ergonomiques. Grâce à ses propres sites et à ses partenaires commerciaux, Schmalz est présent dans plus de 80 pays et sur tous les marchés importants. Schmalz Inc. est implantée à Raleigh, en Caroline du Nord. Grâce à sa présence mondiale, Schmalz est en mesure d'offrir un service et un soutien d'excellence.
Chez Schmalz, les préhenseurs en ligne sont appelés « système de préhension de surface FXP/FMP ». Le préhenseur en ligne est livrable avec un générateur de vide intégré (FXP) ou avec une connexion pour une alimentation en vide externe (FMP).
Par ailleurs, Schmalz propose des systèmes de palettisation destinés à la manipulation de couches complètes ; chez Schmalz, on les appelle « Système de préhension de couches SPZ ». Ces systèmes de palettisation sont livrables en trois configurations de base, chacune dotée d'une technologie de préhension différente.
Le préhenseur à rangées et le palettiseur conservent tous deux la possibilité d'être équipés soit d'une mousse d'étanchéité, soit de ventouses.
| Caractéristiques de l'application | Mousse d'étanchéité | Ventouses |
|---|---|---|
| Pièces rigides telles que des plaques, des plaques de tôle, des panneaux, des profilés et des palettes | ✓ | |
| Pièces souples telles que les cartons, les sacs, les sachets et les barquettes | ✓ | |
| Pièces allongées telles que bandes, profilés, planches | ✓ | |
| Pièces présentant une surface rugueuse et structurée | ✓ | |
| Manipulation de petites couches de produits tels que des cannettes (ouvertes ou fermées) et des boîtes de conserve à bord continu | ✓ |
Les palettiseurs universels peuvent effectuer la palettisation de pièces variées, présentant des surfaces et des géométries différentes, telles que des boîtes de conserve, des cannettes, des barquettes ou des cartons. Les pièces peuvent être manipulées une par une, en rangées ou par couches complètes.