Schmalz

Systèmes de poutre roulante

En règle générale, tous les systèmes de manutention dont l'élément central est une grue sont appelés « systèmes de grues ». Différents types de grues peuvent être utilisés : grues à portique, potences pivotantes sur colonne ou potences pivotantes murales. Chez Schmalz, les portiques sont désignés sous le nom de poutres roulantes. Schmalz propose des solutions uniques pour ces trois types de grues.

Les systèmes de poutre roulante de Schmalz sont aussi variés que leurs domaines d'application : ils fournissent un soutien ergonomique, respectueux de la santé et protecteur de la santé dans un large éventail de processus intralogistiques et d'autres opérations de manipulation interne.

Les poutres roulantes de Schmalz sont utilisées dans un large éventail d'applications.

Associés à nos systèmes de manutention par le vide, ils forment une équipe solide sur laquelle vous pouvez compter pour relever tous les défis.

Trouvez votre contact

Systèmes de poutres roulantes pour des flux de travail efficaces et ergonomiques

Que ce soit sur la chaîne de montage ou au poste de travail, lors de la réception ou de la sortie des marchandises : la manipulation de charges lourdes fait partie intégrante du travail quotidien et du flux de production dans de nombreux secteurs d'activité et domaines. Les poutres roulantes facilitent la manipulation en déplaçant simplement le rail de levage, rendant ainsi le flux de matériaux et de marchandises plus ergonomique et plus efficace. En utilisant des poutres roulantes modernes associées aux aides au levage Schmalz, les employés peuvent travailler de manière plus saine, plus sûre, plus rapide et plus légère. Cela augmente la satisfaction des employés et réduit l'absentéisme pour cause de Troubles Musculo-Squelettiques au sein de l'entreprise.

Différentes poutres roulantes sont utilisées en fonction des exigences. Elles peuvent être installées sous forme de structures suspendues au plafond ou de portails, ou montées au sol sous forme de potences pivotantes sur colonne. Dans le cas des potences pivotantes murales, le montage s'effectue à l'aide d'un support mural ou d'une console. Le système de poutre roulante adapté et le type de modèle approprié sont déterminés par les conditions locales et les processus de travail.

La technologie des ponts roulants de Schmalz : la modularité assure une grande flexibilité

Schmalz propose des poutres roulantes de haute qualité adaptées à un large éventail d'exigences. L'atout majeur de ces poutres roulantes réside dans leur flexibilité : leur construction modulaire permet de les intégrer parfaitement à n'importe quelle infrastructure. Cette modularité permet également d'étendre ou de réaliser un post-équipement du système existant de manière souple, selon les exigences. Une large gamme d'accessoires permet d'ajuster de manière optimale les systèmes de poutres roulantes aux besoins individuels d'une entreprise et à ses processus de travail.

De construction en aluminium, les poutres roulantes Schmalz s'avèrent également nettement plus économes en énergie que les systèmes de poutres roulantes en acier : les utilisateurs déplacent ici plus de 60 % de poids en moins et peuvent ainsi manipuler même des charges lourdes de manière ergonomique, facilement et sans effort.

Schmalz propose également la poutre roulante adaptée aux exigences particulières : par exemple, des potences pivotantes sont livrables pour des applications spéciales, telles que les zones de travail présentant des hauteurs sous plafond particulièrement basses. Les potences pivotantes à flèche télescopique pour les zones de travail difficiles d'accès ou les potences ATEX pour les zones potentiellement explosives font également partie de la gamme moderne de potences robustes et de haute qualité.

Dans de nombreux secteurs d'activité et zones de travail, les systèmes de grues prennent tout leur sens et facilitent la manutention de charges lourdes. Les systèmes de grues s’avèrent particulièrement ergonomiques et efficaces lorsqu’ils sont associés aux palettes à ventouses de Schmalz. Celles-ci permettent également de manipuler facilement des charges particulièrement encombrantes, ainsi que de traiter et de transporter des marchandises légères à des cadences élevées.

Produits

Termes apparentés

Système de manutention par le vide
Les systèmes de manutention par vide déchargent l'opérateur du poids de la pièce et permettent ainsi un travail ergonomique.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier