Schmalz

Systemy suwnic

Co do zasady, wszystkie systemy przenoszenia, których centralnym elementem jest żuraw, nazywane są systemami suwnic. Stosowane mogą być różne rodzaje żurawi: Suwnice bramowe, żurawie słupowe lub żurawie przyścienne. W firmie Schmalz suwnice bramowe określane są mianem systemów suwnicowych. Firma Schmalz oferuje innowacyjne rozwiązania dla wszystkich trzech wymienionych typów żurawi.

Systemy suwnicowe firmy Schmalz są tak różnorodne, jak obszary ich aplikacji - stanowią one wsparcie dla przyjaznych dla zdrowia, chroniących zdrowie prac wykonywanych ergonomicznie w szerokim zakresie procesów intralogistycznych i innych operacji związanych z obsługą wewnętrzną.

Systemy suwnic firmy Schmalz są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

Wraz z naszymi podciśnieniowymi podnośnikami tworzą silny zespół, na którym można polegać w przypadku każdego wyzwania.

Znajdź swój kontakt

Systemy suwnic zapewniające efektywne i ergonomicznie zoptymalizowane procesy robocze

Czy to na linii montażowej, czy na stanowisku pracy przy produkcie, podczas przyjmowania towarów lub ich wydawania: Obsługa ciężkich ładunków jest częścią codziennej pracy i przepływu procesów w wielu branżach i obszarach. Systemy przenoszenia za pomocą suwnic ułatwiają obsługę poprzez proste przesuwanie szyny dźwigu, dzięki czemu przepływ materiałów i towarów jest bardziej ergonomicznie i efektywny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych suwnic w przyłącze z systemami podnoszenia firmy Schmalz, pracownicy mogą pracować w sposób bardziej przyjazny dla zdrowia, chroniący zdrowie, szybszy i lżejszy. To z kolei przyczynia się do wzrostu zadowolenia pracowników i zmniejszenia liczby zwolnień chorobowych w firmie.

W zależności od wymogów stosowane są różne suwnice. Mogą być instalowane jako konstrukcje sufitowe lub portalowe lub montowane na podłodze jako żurawie słupowe. Natomiast w przypadku żurawi przyściennych montaż odbywa się za pomocą wspornika ściennego lub wspornika montażowego. Odpowiedni system suwnic i właściwy typ modelu są definiowane przez lokalne warunki i procesy robocze.

Technologia żurawi firmy Schmalz: Modułowa konstrukcja zapewnia dużą elastyczność

Firma Schmalz oferuje wysokiej jakości suwnice spełniające szeroki zakres wymogów. Specjalną zaletą systemów suwnic jest ich elastyczność: Modułowy projekt umożliwia precyzyjną integrację żurawi z dowolną infrastrukturą. Modułowość pozwala również na elastyczną rozbudowę lub doposażenie istniejącego systemu w zależności od potrzeb. Szeroka gama akcesoriów umożliwia optymalną adaptację systemów suwnic do indywidualnych potrzeb firmy i jej procesów roboczych.

Jako konstrukcje projektowe wykonane z aluminium, systemy żurawi firmy Schmalz charakteryzują się również znacznie większą oszczędnością mocy niż konwencjonalne systemy dźwigów stalowych: Użytkownicy przenoszą tu o ponad 60 procent mniejszą wagę, dzięki czemu mogą ergonomicznie, łatwo i bez wysiłku obsługiwać nawet ciężkie ładunki.

Firma Schmalz oferuje również odpowiednie suwnice do specjalnych wymogów: Dostępne są na przykład żurawie obrotowe do specjalnych zastosowań, takich jak obszary robocze o szczególnie niskiej wysokości pomieszczeń. Żurawie obrotowe z wysięgnikiem teleskopowym do trudno dostępnych obszarów roboczych lub żurawie ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem również stanowią część nowoczesnej oferty solidnych żurawi wysokiej jakości.

W wielu branżach i obszarach roboczych systemy suwnic sprawdzają się doskonale i ułatwiają obsługę ciężkich ładunków. Systemy suwnic okazują się szczególnie ergonomicznie i efektywne w złączeniu z podciśnieniowymi podnośnikami firmy Schmalz. Ułatwiają one również obsługę szczególnie nieporęcznych ładunków - a także proces i transport lekkich towarów przy wysokiej częstotliwości cyklu.

Produkty

Powiązane pojęcia

Podciśnieniowy podnośnik
Podciśnieniowe podnośniki odciążają operatora od wagi przedmiotu obrabiany i w ten sposób realizują ergonomiczny sposób pracy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka