Schmalz

Sistema gru

Di norma, tutti i sistemi nel settore della movimentazione che prevedono una gru come elemento centrale vengono definiti "sistemi gru". È possibile utilizzare diversi tipi di gru: portale per gru, gru girevole a colonna o gru girevole a parete. Da Schmalz, i portali per gru sono denominati sistemi gru. Schmalz offre soluzioni innovative per tutti e tre questi tipi di gru.

I sistemi gru di Schmalz sono tanto vari quanto i loro campi di applicazione: forniscono sostegno per un lavoro ergonomico e non dannoso per la salute, a tutela della salute, in un'ampia gamma di processi intralogistici e altre operazioni di movimentazione interna.

I sistemi gru di Schmalz vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.

Insieme ai nostri sollevatori a vuoto, formano una squadra forte su cui potete contare per ogni sfida.

Trova il tuo contatto

Sistemi gru per flussi di lavoro efficienti e ergonomici

Che si tratti della linea di assemblaggio o della postazione di produzione, durante il ricevimento o l'uscita delle merci: la movimentazione di carichi pesanti fa parte del lavoro quotidiano e del flusso di processo in molti settori e ambiti. I sistemi gru facilitano la movimentazione semplicemente spostando la rotaia della gru, rendendo così il flusso di materiali e merci più ergonomico ed efficiente. Utilizzando moderni sistemi gru in connessione con i dispositivi di sollevamento Schmalz, i dipendenti possono lavorare in modo non dannoso per la salute, protettivo per la salute, più veloce e leggero. Ciò, a sua volta, aumenta la soddisfazione dei dipendenti e riduce le assenze per malattia in azienda.

A seconda delle esigenze vengono utilizzati diversi sistemi gru. Possono essere installati come costruzioni a soffitto o a portale oppure montati a pavimento come gru girevoli a colonna. Nel caso delle gru girevoli a parete, invece, il montaggio viene effettuato utilizzando una staffa a muro o una staffa a morsetto. Il sistema gru adatto e il tipo corretto sono determinati dalle condizioni locali e dai processi di lavoro.

La tecnologia delle gru di Schmalz: la modularità garantisce una grande flessibilità

Schmalz offre sistemi gru di alta qualità per un'ampia gamma di esigenze. Il vantaggio principale di questi sistemi risiede nella loro flessibilità: la struttura modulare consente di integrare le gru in modo preciso in qualsiasi infrastruttura. La modularità permette inoltre di ampliare o effettuare il retrofitting del sistema esistente in modo flessibile in base alle necessità. Un'ampia gamma di accessori consente di adattare in modo ottimale i sistemi gru alle esigenze individuali di un'azienda e ai suoi processi di lavoro.

Essendo realizzati in alluminio, i sistemi gru Schmalz si dimostrano anche significativamente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai sistemi gru in acciaio: gli utenti movimentano qui oltre il 60% di peso in meno e possono quindi movimentare anche carichi pesanti in modo ergonomico, semplice e senza sforzo.

Schmalz offre anche il sistema gru giusto per esigenze speciali: ad esempio, sono disponibili gru girevoli per applicazioni speciali, come ad esempio per superfici di lavoro con altezze dei locali particolarmente ridotte. Anche le gru girevoli con bracci telescopici per campi di lavoro di difficile accesso o le gru girevoli ATEX per campi di lavoro potenzialmente esplosivi fanno parte della moderna gamma di gru robuste e di alta qualità.

In molti settori industriali e aree di lavoro, i sistemi gru danno il meglio di sé e facilitano la movimentazione di carichi pesanti. I sistemi gru si dimostrano particolarmente ergonomici ed efficienti in combinazione con i sollevatori a vuoto di Schmalz. Questi ultimi facilitano anche la movimentazione di carichi particolarmente ingombranti, nonché la lavorazione e il trasporto di merci leggere con un elevato numero di ciclo.

Prodotti

Termini correlati

Vacuum Lifter
Vacuum lifters relieve the operator of the weight of the workpiece and thus realise an ergonomic way of working

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello