Schmalz

Manipulation automatique • Conditionnement • Sacs • Ventouses à vide

Ventouse pour sacs SG de Schmalz pour la manipulation de sacs

Dans le passé, des sacs de 20 kg étaient manipulés et palettisés à l'aide d'une pince à griffes. La pince à griffes devait être réglée manuellement pour chaque type de sac. En plus, les temps de cycle étaient longs. La société Schmalz propose une solution idéale à ce type d'opérations de manipulation, la ventouse pour sacs SG.

La ventouse pour sacs SG de Schmalz aspire les sacs au niveau de la surface des pièces et les saisit de manière fiable. La ventouse convient à la manipulation de tous les types de sacs, qu'ils aient un contenu stable ou instable. La ventouse pour sacs est équipée d'une mousse d'étanchéité spéciale qui permet un ajustement parfait aux formes de la pièce. Une grille support à l'intérieur de la ventouse empêche que le sac ne soit aspiré et déchiré.

Grâce à l'utilisation de la ventouse pour sacs SG, la production a pu passer de 12 pièces à 22 pièces par minute et la productivité de l'installation a été augmentée de 80 %.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier