Schmalz

Automated handling • Packaging • Vacuum suction cups

Schmalz SG sack suction cup for handling sacks

In the past, the 20 kg sacks were handled and palletized using a claw pick-up. The claw pick-up had to be manually adjusted for each different sack type. The cycle times were also not satisfactory. Schmalz’s SG sack suction cup provided the ideal solution for this handling task.

The Schmalz SG sack suction cup picks up the sack from the surface of the workpiece and grips it securely. The suction cup is suitable for all sack types and can handle sacks with both stable and unstable contents. The sack suction cup is equipped with a special sealing foam, which allows it to precisely conform to the shape of the workpiece. A support grid within the suction cup prevents the sack from tearing or being sucked in.

With the SG sack suction cup, the output was increased from 12 to 22 pieces per minute, which enhanced the productivity of the plant by 80%.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.