Schmalz

Automated handling • Packaging • Vacuum suction cups

Ssawka do worków SG firmy Schmalz do przenoszenia worków

W przeszłości przenoszenie i paletyzację worków 20 kg rozwiązywano za pomocą chwytaka pazurowego. Chwytak pazurowy musiał być ustawiany ręcznie dla każdego typu worka. Ponadto czasy cykli nie były zadowalające. Firma Schmalz była w stanie zapewnić idealne rozwiązanie dla tego zadania, oferując chwytak ssący do worków SG.

Przyssawka do worków SG firmy Schmalz zasysa worki na powierzchnię elementu roboczego i pewnie je trzyma. Przyssawka jest odpowiednia do wszystkich rodzajów worków i obsługuje worki ze stabilną i niestabilną zawartością. Przyssawka workowa jest wyposażona w specjalną piankę uszczelniającą, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do kształtów obrabianego przedmiotu. Siatka podtrzymująca wewnątrz przyssawki zapobiega wessaniu worka i jego rozerwaniu.

Dzięki zastosowaniu ssawki workowej SG możliwe było zwiększenie wydajności z 12 do 22 sztuk na minutę, co pozwoliło zwiększyć produktywność zakładu o 80%.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.