Schmalz

Automated handling • Packaging • Vacuum suction cups

Ventosa para sacos SG de Schmalz para la manipulación de sacos

En el pasado, la manipulación y la paletización de los sacos de 20 kg se realizaba con ayuda de una garra. La garra se debía ajustar manualmente para cada tipo de saco. Además, los tiempos de los ciclos no eran satisfactorios. Con la ventosa para sacos SG, Schmalz suministró la solución ideal para esta tarea de manipulación.

La ventosa para sacos de Schmalz SG aspira los sacos por su superficie y los sujeta de forma segura. La ventosa es adecuada para todos los tipos de sacos y manipula sacos con contenido estable o inestable. La ventosa para sacos está equipada con una espuma hermetizante especial que le permite adaptarse perfectamente a las formas de la pieza. Una rejilla de apoyo en el interior de la ventosa impide la embutición y la rotura del saco.

Con el uso de la ventosa para sacos SG se pudo aumentar el rendimiento de 12 a 22 piezas por minuto aumentando la productividad de la instalación en un 80 %.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.