Schmalz

Fissaggio flessibile durante la truciolatura: aggiornamento della piastra matrix MPL di Schmalz

Quando la fresa deve lavorare pezzi sottili o fragili, allora è necessario l’impiego di sistemi di bloccaggio con il vuoto. Questi sistemi sono in grado di fissare i componenti piatti al piano di lavoro della macchina del centro di lavorazione CNC in modo affidabile ma anche delicato. Il profondamente rinnovato piano grigliato a vuoto MPL di Schmalz racchiude caratteristiche di comfort e sicurezza.

Mantiene fermi i pezzi senza vibrazioni e applicando la forza massima. Piano grigliato con il vuoto MPL.

Attualmente i sistemi di bloccaggio con il vuoto sono ancora rari nei centri di lavorazione CNC. Ciononostante, questa tecnologia inizia ad affermarsi nella truciolatura del metallo e della plastica: gli addetti alla truciolatura puntano sul vuoto quando vogliono fissare al piano di lavoro della macchina pezzi con pareti sottili o morbidi senza alcuna tensione o vibrazione. In questo modo è possibile evitare qualsiasi danno o spostamento grazie al sistema di bloccaggio. Per questo motivo J. Schmalz GmbH ha aggiunto alla sua gamma un piano grigliato a vuoto con generazione di vuoto esterno che permette all’utente di lavorare materiali come l’alluminio, la plastica o altri metalli NE.

Vuoto massimo applicato al pezzo

Schmalz è riuscito a migliorare sensibilmente la sua piastra matrix. Grazie al nuovo collegamento per vuoto, la distribuzione del vuoto ottimizzata sulla piastra e i fori addizionali permettono di guidare la potenza di aspirazione lì dove questa è necessaria. In questo modo il pezzo viene tenuto fermo dalla forza massima. Un vacuometro indica il valore del vuoto direttamente sulla piastra matrix, fornisce informazioni affidabili sulla forza di serraggio presente e migliora la sicurezza durante il processo di truciolatura. La versione standard della piastra matrix è integrata da una valvola a cassetto manuale che serve per attivare e disattivare il vuoto direttamente sul sistema di fissaggio. Continuano a essere disponibili gli inserti di attrito brevettati per migliorare la resistenza alla forza trasversale.

Il piano grigliato a vuoto è stato concepito in modo modulare cosi che l’utente possa ampliare in qualsiasi momento il sistema di fissaggio con la Steel-Plate Innospan (ISST) ottimizzata e i componenti quali il blocco di aspirazione ISBL o FlexMat SFM. In questo modo l’utente ha la possibilità di adattare la superficie di fissaggio, le forze di attrito o l’accessibilità del pezzo senza dispositivi costosi. Tappi magnetici opzionali chiudono le aperture per il vuoto inutilizzate della Steel Plate quando viene utilizzato il blocco di aspirazione o il tappetino elastomero FlexMat.

La piastra matrix alta 28 millimetri è realizzata i alluminio altamente resistente. Schmalz mette subito a disposizione due varianti di griglia (12,5 x 12,5 mm o 25 x 25 mm) in tre dimensioni 300 x 200 mm, 400 x 300 mm e 600 x 400 mm. Per fissare il piano grigliato MPL al piano di lavoro della macchina del centro di lavorazione CNC, l’utente ha a disposizione diverse opzioni: la filettatura inferiore permette il montaggi di bulloni di fissaggio per l’impiego diretto con sistemi di fissaggio punto di origine. Inoltre, il fissaggio può essere realizzato con bride sulle scanalature a T i direttamente sui blocchi di fissaggio.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello