Schmalz

Presa sicura anche con superfici porose

Vuoi movimentare in modo sicuro componenti ermetici, porosi o flessibili utilizzando robot industriali leggeri e di piccole dimensioni? Per tutte queste applicazioni Schmalz presenta il nuovo generatore di vuoto pneumatico RECB.

Il nuovo generatore di vuoto pneumatico RECB è particolarmente indicato per le applicazioni end-of-arm sui robot industriali leggeri e di piccole dimensioni.

Nei robot industriali leggeri e di piccole dimensioni, il braccio rappresenta uno dei componenti più importanti. Ancora più importante è però l’interfaccia tra il braccio del robot e il pezzo, la pinza di presa, i sensori o il dispositivo di cambio utensile. Questo perché suddetti componenti sono responsabili della movimentazione sicura del pezzo e del prodotto. La sfida da affrontare non è da sottovalutare - per esempio quando la superficie degli oggetti è porosa, come quella degli imballaggi di cartone, oppure in caso di irregolarità. Altrettanto difficile è la movimentazione in caso di oggetti flessibili, ad esempio per la pallettizzazione e depallettizzazione delle scatole di cartone piene.

Il nuovo generatore di vuoto RECB è stato sviluppato da J. Schmalz GmbH esattamente per tutti questi tipi di applicazioni e per pezzi con peso fino a 10 kg. Rispetto ai modelli della serie ECBPi e ECBPMi, la generazione di vuoto di questo nuovo modello è completamente pneumatica. Il nuovo RECB è particolarmente compatto ed estremamente potente. Infatti, vanta una capacità di aspirazione pari a 59 normal litri al minuto. Grazie a queste proprietà, l’utente può impostare tempi di ciclo e tempi di evacuazione brevi nei processi completamente automatizzati e trarre vantaggio da una compensazione elevata delle perdite. Il generatore di vuoto può essere collegato meccanicamente ed elettricamente al robot senza alcun problema. Inoltre, grazie alla sua ridotta altezza totale, può essere fissato direttamente al braccio del robot in caso di spazi di installazione limitati. Il nuovo RECB viene comandato dalle uscite robot digitali e la comunicazione viene stabilita tramite IO-Link.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello