Schmalz

Agarre firme incluso para cargas porosas

¿Manipular con seguridad componentes no porosos, porosos o flexibles con robots industriales pequeños y de diseño ligero? Especialmente para tal necesidad, Schmalz ofrece el nuevo generador de vacío neumático RECB.

El nuevo generador de vacío neumático RECB es adecuado para su uso junto a la End-of-Arm en robots industriales pequeños y de diseño ligero.

En los robots industriales pequeños y de diseño ligero, el brazo del robot es un componente de gran importancia. Sin embargo, aún más importante resulta la interfaz entre el brazo del robot y la pieza, es decir, la garra, los sensores o el cambiador de herramientas. Y es que estos componentes son responsables de la manipulación segura de piezas y productos, algo que puede convertirse en un desafío, por ejemplo, en el caso de que los objetos sean porosos, como los envases de cartón, o presenten irregularidades. También puede ser difícil en el caso de objetos flexibles como pueden ser las cajas de cartón rellenas en los procesos de paletizado y despaletizado.

Concebido precisamente para tales exigencias y para piezas con un peso de hasta diez kilogramos, la casa J. Schmalz GmbH ha desarrollado ahora el generador de vacío RECB. Al contrario que sus hermanos de las series ECBPi y ECBPMi, genera el vacío de manera puramente neumática. El nuevo RECB es especialmente compacto pese a su gran potencia, con una capacidad de aspiración de 59 litros normalizados por minuto. Con ello, el usuario puede, entre otros, alcanzar tiempos breves de ciclo y evacuación en procesos totalmente automatizados, beneficiándose, además, de una alta compensación de fugas. El generador de vacío permite una muy fácil conexión mecánica y eléctrica al robot. Asimismo, su reducida altura facilita el montaje directamente en el brazo del robot en caso de limitación por baja altura. El nuevo RCEB se controla mediante salidas de robot digitales, la comunicación se efectúa vía IO-Link.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta