Schmalz

Pour une saisie efficace des matériaux poreux

Manipuler en toute sécurité des composants étanches, poreux ou flexibles avec des robots industriels légers et de petite taille ? La société Schmalz propose spécialement dans ce but le nouveau générateur de vide pneumatique RECB.

Le nouveau générateur de vide pneumatique RECB convient pour l’utilisation d’effecteurs de fin sur des robots industriels légers et de petite taille.

Pour les robots industriels et légers, le bras du robot est un composant important. Cependant, l’interface entre le bras du robot et la pièce, c’est-à-dire les préhenseurs, les capteurs ou les changeurs d’outils, est encore plus importante. En effet, ces composants sont responsables de la manipulation fiable de pièces et de produits. Cela peut devenir un véritable défi : par exemple, si les objets sont poreux, comme des emballages en carton, ou s’ils présentent des surfaces irrégulières. Des objets flexibles tels que des cartons remplis dans les processus de palettisation et de dépalettisation peuvent également entraîner des difficultés.

C’est exactement pour de telles exigences et pour des pièces pesant jusqu’à dix kilogrammes que la société J. Schmalz GmbH a désormais développé le générateur de vide RECB. Contrairement à ses homologues des séries ECBPi et ECBPMi, il génère le vide de manière purement pneumatique. Le nouveau RECB est particulièrement compact et tout de même extrêmement performant avec une capacité d’aspiration de 59 litres standard par minute. Ainsi, l’utilisateur peut mettre en œuvre, entre autres, des temps d’évacuation et de cycle courts dans des processus entièrement automatisés et profite de plus d’une compensation élevée des fuites. Le générateur de vide peut être très facilement raccordé mécaniquement et électriquement au robot. En outre, l’encombrement en hauteur réduit permet le montage direct sur le bras du robot avec de faibles limitations de hauteur. Le nouveau RECB est commandé par le biais de sorties robot numériques, la communication a lieu via IO-link.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier