Eiettori vuoto

Principio di funzionamento eiettore monostadio

Gli eiettori funzionano in base al principio Venturi, vengono distinti fra eiettori monostadio ed eiettori con tecnologia ad ugelli Eco. Con gli eiettori l’aria compressa viene immessa attraverso l’attacco (A). Questa scorre attraverso l’ugello Venturi (B). L’aria viene qui accelerata e compressa. Dopo il passaggio per l’ugello l’aria accelerata si espande e si crea una depressione (vuoto). In questo modo l’aria viene aspirata attraverso il collegamento per vuoto (D). L’aria aspirata e l’aria compressa fuoriescono attra - verso il silenziatore (C).

Negli gli eiettori con tecnologia di ugelli Eco il vuoto fluisce attraverso diversi ugelli Venturi azionati uno dopo l’altro. I volumi dei singoli ugelli si aggiungono al volume di aspirazione complessivo VD.

Vantaggi degli eiettori

  • Forma compatta
  • Peso ridotto
  • Rapida instaurazione del vuoto
  • Nessun componente mobile, pertanto poca manutenzione richiesta e non soggetti a usura
  • Luogo di montaggio a piacere
  • Nessuna produzione di calore 

Tipici settori di impiegoe

  • Applicazioni con robot industriali in tutti i rami, come ad esempio il settore di alimentazione nell'industria automobilistica


Si distinguono fondamentalmente tre tipi di eiettori:

Moduli eiettore

Eiettori multi-stadio
  • Moduli eiettore con tecnologia di ugelli Eco per la generazione efficiente di vuoto e potenza di aspirazione elevata con consumo d'aria ridotto
  • Impiego nel settore degli imballaggi ad es. nel raddrizzamento di scatoloni con montaggio diretto senza alloggiamento separato

Moduli eiettore nelle negozio online

Eiettori base

Eiettori base e eiettori in linea
  • Generatori di vuoto senza meccanismo di distribuzione e monitoraggio del sistema con alto livello massimo del vuoto
  • Vengono impiegati principalmente per la movimentazione di pezzi ermetici

Eiettori base nelle negozio online

Eiettori compatti

Eiettori compatti
  • Generatori di vuoto con tecnologia delle valvole integrata; controllo del sistema e tecnologia IO-Link per varianti selezionate
  • Possibilità di comando di aspirazione e scarico senza valvole esterne
  • Dispositivo di risparmio dell’aria integrato (opzionale)
  • Vengono impiegati negli impianti di movimentazione totalmente automatizzati

Eiettori compatti nelle negozio online

Eiettore compatto con dispositivo di risparmio dell’aria

Eiettore compatto dispongono di un dispositivo di risparmio dell’aria integrato che interrompe la generazione di vuoto non appena il vuoto raggiunge un valore sicuro. La generazione di vuoto viene nuovamente attivata solo quando il vuoto scende al di sotto di un valore minimo definito. Rispetto ai comuni eiettori a vuoto, gli eiettore compatto con dispositivo di risparmio dell’aria consumano una quantità di aria compressa notevolmente inferiore.

In this presentation we will explain how the air-saving regulation in compact ejectors works.


See our website for more information: www.schmalz.com