Schmalz

Ejecteurs de vide

Les éjecteurs fonctionnent selon le principe de Venturi, et sont disponibles dans deux versions : un éjecteur mono-étagé et un éjecteur doté de la technologie de buses Eco. Pour les éjecteurs mono-étagés, de l’air comprimé est introduit par le raccord (A). Cet air circule dans la buse Venturi (B). L’air y est alors accéléré et comprimé. L’air accéléré se détend après avoir traversé la buse et une dépression (vide) se produit. L’air est alors aspiré via le raccord de vide (D). L’air aspiré et l’air comprimé sortent ensemble via le silencieux (C).

Pour les éjecteurs dotés de la technologie de buses Eco, le vide circule à travers plusieurs buses Venturi placées les unes derrières les autres. Le volume des différentes buses s’ajoute à la capacité d’aspiration totale.

Avantages des éjecteurs :

  • Forme compacte

  • Poids faible

  • Production rapide du vide

  • Absence de pièces pivotantes, donc entretien et usure minimes

  • Position de montage indifférente

  • Aucune formation de chaleur

Domaines d'utilisation typiques :

  • Applications robotiques industrielles dans tous les secteurs, comme p. ex. dans les systèmes d'alimentation de l'industrie automobile

On distingue trois grands types d'éjecteurs :

Modules d'éjecteurs

  • Modules d'éjecteurs dotés de la technologie de buses Eco permettant une génération efficace du vide et une puissance d'aspiration élevée pour une consommation faible en air comprimé

  • Utilisation dans le secteur du conditionnement, par. ex. dans les formeuses de cartons avec intégration directe sans boîtier séparé

Ejecteurs basiques

  • Générateur de vide sans commande des vannes ni contrôle du système avec un niveau de vide maximum

  • Utilisation principalement pour la manipulation de pièces étanches

Ejecteurs compacts

  • Générateur de vide avec technique de vannes intégrée; surveillance du système à l’aide de la technologie IO-Link pour les modèles sélectionnés

  • Possibilité de commande de l'aspiration et du soufflage sans vannes externes

  • Avec régulation de l'air intégrée en option

  • Utilisation dans des installations de manipulation entièrement automatisées (p. ex. usinage de la tôle, secteur automobile,applications robotisées)

Ejecteur compact avec régulation de l'air

Éjecteur compact disposent d'une régulation intégrée de l'air    Ce dispositif interrompt la génération du vide dès que le vide atteint une valeur sûre. C'est seulement lorsque la valeur est inférieure au seuil minimal défini que la génération du vide est réactivée. Comparé à un éjecteur à vide traditionnel, les éjecteur compact à régulation de l'air consomment beaucoup moins d'air comprimé.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.