Schmalz

광영역 그리퍼: 유연한 포장, 효율적인 절약

어떤 상황이든 문제 없습니다. 다양한 소재와 모양의 작업물, 그리고 끊임없이 변화하는 생산 환경 속에서 유연한 대응은 필수입니다. 슈말츠가 새롭게 선보이는 진공 면 그리핑 시스템 FA-X / FA-M은 어떤 부품이든 안전하게 옮기고, 효율적인 에너지 절약까지 가능하게 하는 최적의 솔루션입니다. 이제 생산성 향상과 비용 절감이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡으세요.

진공 영역 그리핑 시스템 FA-X / FA-M은 다양한 작업물을 정밀하고 에너지 효율적으로 처리합니다.

팔레타이징, 디팔타이징, 피킹 또는 분류를 자동으로 수행하려면 다양한 작업물을 안전하고 효율적으로 핸들링해야 합니다. 이는 물류, 목재 공정 및 패키징의 진정한 과제입니다. 슈말츠는 진공 영역 그리핑 시스템 FA-X 및 FA-M을 통해 유연성과 에너지 효율을 모두 갖춘 솔루션을 제공합니다. 이 애플리케이션은 목재, 시트메탈, 유리 및 플라스틱으로 만들어진 작업물을 이동하는 데 사용됩니다. 또한 다공성, 유연성 및 불규칙한 모양도 가능합니다. 엔드 이펙터는 무게가 가볍고 간섭 윤곽이 최소화되어 로봇 팔에 이상적입니다. 표면 그리핑 시스템은 지속 가능한 공정과 다양한 재질 취급에 최적화되어 있으며 최소한의 소비로 최대의 효과를 제공합니다.

지속 가능한 공정을 위한 지능형 기술

표면 그리핑 시스템에는 진공 부스터가 있어 매우 짧은 주기를 보장합니다. FA-X 변형에는 진공 발생기가 통합되어 있고 FA-M 모델은 외부 진공 소스용으로 설계되었습니다. 진공 패드 또는 접착 필름이 있는 유연한 밀봉 폼과 함께 사용 가능합니다. 두 광영역 그리핑 시스템은 기본 버전부터 LED 디스플레이, 에너지 세이빙 기능 및 통합 센서가 포함된 지능형 버전까지 다양한 요구 사항에 맞는 변형을 제공합니다. 스마트 버전은 에너지 소비 및 시스템 상태에 대한 데이터를 디스플레이에 직접 표시할 뿐만 아니라 IO-Link 또는 앱을 통해 스마트폰으로 전송할 수도 있습니다. 이를 통해 기업은 공정을 항상 주시하고 목표에 따라 유지보수 주기를 최적화할 수 있습니다.

에너지 세이빙, 비용 절감

에너지 세이빙 시스템은 개별 노즐 라인을 목표에 맞게 스위칭할 수 있어 에너지 소비를 최대 80%까지 줄여줍니다. 이는 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 자원도 절약합니다. 다운타임은 비용이 듭니다. 그래서 슈말츠는 간단한 유지보수에 중점을 둡니다. 작업자는 퀵체인지 접착 필름 덕분에 단 몇 분 만에 스펀지 폼을 교체할 수 있습니다. 이젝터는 쉽게 접근할 수 있습니다. 선택 사항으로, 실링 폼에 내장된 센서 시스템이 작업물이 올바르게 그립되었는지 여부를 감지하여 공정 안정성을 높이고 폐기물을 최소화합니다.

슈말츠는 광영역 진공 그리핑 시스템 FA-X / FA-M을 통해 공정을 자동화하고 운영 비용을 낮추며 미래에 적합한 생산을 위한 솔루션을 제공합니다. 고객은 기존 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 유연하고 유지보수 친화적이며 지능형 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.

선택 사항인 LED 디스플레이는 예를 들어 에너지 및 상태 모니터링에 대한 정보를 사용자에게 알려줍니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.