Schmalz

Chwytaki powierzchniowe: elastyczne pakowanie, efektywne oszczędzanie

Chwytaj wszystko, co napotkasz na swojej drodze: Różne materiały, zmieniające się przedmioty obrabiany i rosnąca presja kosztowa wymagają systemów, które mogą elastycznie się adaptować. Wraz z podciśnieniowymi systemami chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M firma Schmalz wprowadza na rynek dwa rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne przenoszenie wszelkiego rodzaju części przy jednoczesnej oszczędności energii.

Podciśnieniowe układy chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M obsługują różne przedmioty obrabiany precyzyjnie i bardzo efektywnie energetycznie.

Jeśli chcesz automatycznie paletyzować, depaletyzować, kompletować lub sortować, musisz zapewnić bezpieczną i efektywną obsługę różnych przedmiotów obrabiany. Jest to prawdziwe wyzwanie w logistyce, procesach związanych z drewnem i opakowaniami. Dzięki podciśnieniowym układom chwytania powierzchniowego FA-X i FA-M firma Schmalz oferuje rozwiązanie, które jest zarówno elastyczne, jak i efektywne energetycznie. Aplikacje wykorzystują je do przenoszenia przedmiotów obrabiany wykonanych z drewna, blachy, szkła i tworzyw sztucznych. Mogą to być również elementy porowate, elastyczne i o nieregularnych kształtach. Dzięki niskiej wadze i minimalnym konturom efektory końcowe idealnie nadają się do ramion robotów. Systemy chwytakowe powierzchniowe są zoptymalizowane pod kątem zrównoważonych procesów i wszechstronnej obsługi materiałów oraz oferują maksymalną sprawność przy minimalnym zużyciu.

Inteligentna technologia dla zrównoważonych procesów

Podciśnieniowe systemy chwytające posiadają wzmacniacz podciśnienia, który zapewni bardzo krótkie cykle pracy. Wariant FA-X posiada zintegrowany generator podciśnienia, podczas gdy model FA-M jest projektowany z myślą o zewnętrznych źródłach podciśnienia. Są one dostępne z przyssawkami lub elastyczną pianką uszczelniającą z folią samoprzylepną. Oba systemy chwytaków powierzchniowych oferują warianty dla różnych wymogów: od wersji podstawowej do wersji inteligentnej z wyświetlaczem LED, systemem oszczędzania energii i zintegrowanymi czujnikami. Wersja inteligentna pokazuje dane o zużyciu energii i stanie systemu bezpośrednio na wyświetlaczu, ale także przesyła je do smartfona za pośrednictwem IO-Link lub aplikacji. Pozwala to firmom mieć oko na swoje procesy przez cały czas i optymalizować okresy konserwacji w ukierunkowany sposób.

Oszczędność energii, dolne koszty

Funkcja oszczędności energii zmniejsza zużycie energii nawet o 80 procent, ponieważ poszczególne linie dysz mogą być przełączane w ukierunkowany sposób. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty eksploatacji, ale także oszczędzać zasoby. Przestoje kosztują. Dlatego też firma Schmalz stawia na prostą konserwację: pracownicy mogą wymienić piankę uszczelniającą w zaledwie kilka minut dzięki folii samoprzylepnej z funkcją szybkiej wymiany. Eżektor jest łatwo dostępny. Opcjonalnie zintegrowany system czujników w piance uszczelniającej wykrywa, czy przedmiot obrabiany został prawidłowo uchwycony - zwiększa to niezawodność procesu i minimalizuje ilość odpadów.

Dzięki podciśnieniowym układom chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M, firma Schmalz oferuje rozwiązanie, które automatyzuje procesy, obniża koszty operacyjne i sprawia, że produkcja jest gotowa na przyszłość. Klienci korzystają z elastycznej, łatwej w konserwacji i inteligentnej technologii, którą można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami.

Opcjonalnie dostępny wyświetlacz LED informuje użytkownika np. o monitorowaniu energii i stanu urządzenia.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.