Schmalz

Alan tutucular: esnek bir şekilde paketleyin, verimli bir şekilde tasarruf edin

Karşınıza ne gelirse kavrayın: Farklı malzemeler, değişen iş parçaları ve artan maliyet baskısı, esnek şekilde uyum sağlayabilen sistemler gerektirir. Schmalz, FA-X / FA-M vakum alan tutucu sistemleriyle her türden parçayı güvenli bir şekilde taşıyan ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan iki çözümü piyasaya sunuyor.

FA-X / FA-M vakum alan tutucu sistemleri, farklı iş parçalarını hassas ve son derece enerji tasarruflu bir şekilde taşır.

Paletleme, depaletleme, alma veya sıralama işlemlerini otomatik olarak yapmak istiyorsanız, farklı iş parçalarını güvenli ve verimli şekilde taşımanız gerekir. Bu durum; lojistik, ahşap işleme ve paketleme sektörlerinde gerçek bir zorluktur. Schmalz, FA-X ve FA-M vakum alan tutucu sistemleriyle hem esnek hem de enerji tasarruflu bir çözüm sunar. Bu sistemler; ahşap, sac metal, cam ve plastikten üretilmiş iş parçalarının taşınmasında kullanılır. Ayrıca gözenekli, esnek veya düzensiz şekilli parçalar için de uygundur. Düşük ağırlıkları ve minimum engelleyici konturları sayesinde, son efektörler robot kolları için idealdir. Yüzey tutucu sistemler, sürdürülebilir süreçler ve çok yönlü malzeme taşıma için optimize edilmiştir ve minimum tüketimle maksimum verimlilik sunar.

Sürdürülebilir işlemler için akıllı teknoloji

Yüzey tutucu sistemler, çok kısa çevrim süreleri sağlayan bir vakum güçlendiriciye sahiptir. FA-X modeli entegre bir vakum üretecine sahipken, FA-M modeli harici vakum kaynakları için tasarlanmıştır. Her iki model de vakumlu vantuzlar veya yapışkan film kaplı esnek sızdırmazlık süngeri seçenekleriyle sunulur. Her iki alan tutucu sistemi, farklı gereksinimlere uygun versiyonlar sunar: temel modelden, LED ekran, enerji tasarrufu fonksiyonu ve entegre sensörlere sahip akıllı versiyona kadar. Akıllı versiyon; enerji tüketimi ve sistem durumunu doğrudan ekranda gösterir, ayrıca IO-Link veya bir uygulama aracılığıyla akıllı telefona iletir. Bu sayede şirketler süreçlerini her zaman takip edebilir ve bakım aralıklarını hedefe yönelik şekilde optimize edebilir.

Enerji tasarrufu yapın, maliyetleri daha düşük tutun

Enerji tasarrufu fonksiyonu, belirli memeli hatların hedefe yönelik olarak devre dışı bırakılabilmesi sayesinde enerji tüketimini %80’e kadar azaltır. Bu, yalnızca işletme maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kaynak tasarrufu da sağlar. Duruşlar maliyete neden olur. Bu nedenle Schmalz, bakım kolaylığına odaklanır: hızlı değiştirilebilir yapışkan film sayesinde çalışanlar sızdırmazlık süngerini sadece birkaç dakika içinde değiştirebilir. Enjektör ise kolayca erişilebilecek bir konumdadır. Opsiyonel olarak, sızdırmazlık süngeri entegre edilmiş bir sensör sistemi, iş parçasının doğru şekilde kavranıp kavranmadığını algılar – bu da proses güvenilirliğini artırır ve israfı en aza indirir.

Schmalz, FA-X / FA-M vakum alan tutucu sistemleriyle süreçleri otomatikleştiren, işletme maliyetlerini düşüren ve üretimi geleceğe hazır hale getiren bir çözüm sunar. Müşteriler, mevcut sistemlere sorunsuz şekilde entegre edilebilen esnek, bakım dostu ve akıllı teknolojiden faydalanır.

Opsiyonel LED ekran, örneğin enerji ve durum izleme hakkında kullanıcıyı bilgilendirir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.