"ReduCO2"를 위한 하프타임: 디지털 툴을 사용하여 비용 효율적인 기후 보호 달성
프로젝트 기간의 절반이 지난 지금, "ReduCO2" 연구 프로젝트 팀은 그 결과를 미리 살펴봤는데, 그 결과가 인상적이었습니다. 프로이덴슈타트에 위치한 디지털화, 운영 및 지속 가능성 센터(Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit gGmbH)는 2022년 10월부터 이 중요한 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이 팀은 지역 당국, 기업 및 연구 기관의 수많은 파트너와 함께 기후 중립적이면서도 경제적으로 실행 가능한 에너지 시스템을 개발한다는 야심찬 목표를 추구하고 있습니다. 따라서 참가자들은 미래의 지속 가능한 에너지 공급에 중요한 기여를 하고 있습니다.
2027년 말까지의 기간과 약 456만 유로의 자금이 지원되는 "ReduCO2"는 유럽 지역 개발 기금과 바덴뷔르템베르크 주에서 RegioWIN2030 대회의 일환으로 서포트하고 있습니다. 이 프로젝트는 EU 등대 프로젝트로 간주되며 H2BlackForest GmbH의 일부입니다.
지역 분석이 완료되고 시뮬레이션 소프트웨어의 기본 버전이 생성되었습니다.
처음 2년 반 동안 중요한 이정표에 도달했습니다. 잠재력과 이해관계자 분석이 완료되었습니다. 이는 다른 모든 프로젝트 모듈의 토대를 형성하며 이 지역의 에너지 전환을 위한 주요 과제와 기회를 확인했습니다. 중요한 결과 중 하나는 현재 '릴리즈 2' 버전에서 사용 가능한 시뮬레이션 소프트웨어의 개발입니다. 이 소프트웨어는 슈바르츠발트 캠퍼스의 주도하에 개발되고 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 가변적인 전기 가격, 소비 데이터 및 기술 매개 변수를 고려하여 CO₂ 배출량, 비용 및 에너지 균형을 기반으로 에너지 시스템을 평가할 수 있습니다. 특히 전기식, 난방, 냉방 및 이동성을 함께 고려하고 최적화하는 섹터 커플링에 중점을 둡니다. 이를 통해 배출량을 절감할 뿐만 아니라 불필요한 투자 비용도 줄일 수 있습니다. 이러한 디지털 기반은 지방 당국과 기업이 정보에 입각한 미래 투자 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.
동시에 현재 다양한 실제 애플리케이션 시나리오에 대한 집중적인 작업이 진행되고 있습니다. 기후 중립적인 시립 건물, 산업 폐열 활용 또는 파워 투 엑스 기술의 역할 등 시나리오는 특정 지역 과제에 맞춰져 있으며 산업 분야와 지방 자치 단체의 프로젝트 파트너가 공동으로 작업하고 있습니다.
프로젝트 후반부의 초점은 실용적인 애플리케이션에 있습니다.
지역과 그 너머를 위한 모델
기후 중립을 향한 길은 여전히 복잡하지만 ReduCO2는 디지털 툴, 현실적인 시나리오, 비용에 대한 명확한 초점을 통해 실질적인 진전이 가능하다는 것을 증명합니다. 프로젝트의 후반부는 흥미로운 발전을 약속하며 기후 보호와 경제적 효율성이 모순될 필요가 없음을 보여줍니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.