Schmalz

새로운 광영역 그리퍼: 강력한 파워의 슬림한 바디

슈말츠는 FXP-60/FMP-60은 유리 및 목재 가공업체 및 내부 물류 공정에 최적화 된 솔루션을 제공합니다. 새로운 진공 광영역 그리핑 시스템은 통합 진공발생기 옵션과 다양한 사이즈를 제공합니다.

슬림한 광영역 그리퍼는 제품의 형태, 위치, 방향에 관계 없이 작업물을 쉽게 흡착할 수 있습니다.

J. Schmalz GmbH는 광영역 그리퍼를 슬림화하고 있습니다. 폭이 130mm인 기존 버전과 달리 FXP-60와 FMP-60은 60mm에 불과하므로 움직임에 제약이 많은 좁은 공간에서도 사용할 수 있으며, 단일 빔 핸들링 공정에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 디자인은 많이 슬림해졌지만 성능은 슬림해지지 않았습니다. 에너지 효율이 높은 다단계 이젝터가 FXP-60 위에 장착되어 있어 낮은 운영 비용과 높은 작동 안정성을 보장합니다. FMP-60은 외부에 진공발생기를 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

이상적인 적용 분야는 플라스틱, 판금, 유리 및 목재의 자동화 공정 및 내부 물류입니다. 폭이 좁아졌음에도 불구하고 FXP-60/FMP-60은 크기나 픽업 위치에 상관없이 작업물을 안정적으로 흡착할 수 있습니다. 통합된 유량 제한 기술 덕분에 최소 적용 범위는 50%입니다. 따라서 표면이 오목하게 들어가 있거나, 공기가 투과되는 다공성 작업물도 핸들링하는 데 어려움이 없습니다.

새로운 광영역 그리퍼는 알루미늄 프로파일에 실링 폼이 부착되어 있는 모듈식으로 설계되어 무게가 많이 가볍습니다. 이러한 디자인은 역동적인 공정에서 뛰어난 효과를 발휘합니다. 지정되어 있는 너비에서 고객은 18mm 단위로 길이를 개별적으로 선택하여 주문할 수 있습니다. 최소값은 FMP-60(진공발생기 외장형)의 경우 316mm이고, 진공발생기가 통합된 버전의 경우 388mm입니다. 최대값은 1,972mm입니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.