Schmalz

자동화 된 처리 • • • 특수 그리퍼

Schmalz Videocast - 마그네틱 그리퍼 SGM-HP

이 비디오에서 우리는 SGM-HP 마그네틱 그리퍼를 소개합니다. 흡입 그리퍼가 한계에 도달하는 복잡한 모양의 공작물에 이상적인 그리핑 솔루션입니다. 전환 가능한 영구 자석은 매우 높은 유지력을 생성합니다. 선택 사양인 마찰 링은 높은 횡력을 흡수하므로 매우 높은 공정 가속이 가능합니다. 최대 350°C의 공작물 온도는 SGM-HP 마그네틱 그리퍼의 경우 문제가 되지 않습니다. 또한 프레스 공장 및 차체 공장의 일반 툴링에 쉽게 연결할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동