Schmalz

자동화 된 처리 • 포장 • • 흡입 거미 SSP

판지 상자 취급용 벨로우즈 흡입 패드가 있는 진공 흡입 스파이더 SSP

한 회사는 특수 포장 흡입 컵이 장착된 Schmalz의 진공 흡입 스파이더 SSP를 사용하여 이미 상자에 포장된 제품을 처리합니다. 이 응용 분야에 가장 적합한 포장용 흡입 컵은 유연하고 적응 가능한 밀봉 립, 강화된 본체, 내마모성 및 내마모성 소재 ELASTODUR ED-65가 특징입니다.

각 SPB1-60 흡입 컵은 흐름 밸브로 보호됩니다. 즉, 3개의 상자뿐만 아니라 1개의 상자도 처리할 수 있습니다! 흡입 스파이더가 부분적으로 채워져 있어도 진공이 떨어지지 않습니다. 이것은 취급할 상자의 수와 크기의 유연성을 보장합니다. 진공 흡입 스파이더 SSP는 모듈식 원리에 따라 설계되었으며 가장 작은 세부 사항까지 고객 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 진공 흡입 패드, 진공 발생기, 연결 및 고정 요소와 같은 진공 구성 요소의 거의 모든 조합을 사용할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동