Schmalz

Zautomatyzowana obsługa • Opakowanie • • Pająki ssące SSP

Chwytak modułowy SSP z przyssawkami mieszkowymi do przenoszenia pudeł kartonowych

Pewna firma wykorzystuje suwak podciśnieniowy SSP firmy Schmalz, który jest wyposażony w specjalne przyssawki do opakowań, do przenoszenia produktów zapakowanych w kartony. Przyssawki do opakowań, które idealnie nadają się do tego zastosowania, posiadają elastyczną i dopasowującą się wargę uszczelniającą, wzmocniony korpus oraz odporny na zużycie i ścieranie materiał ELASTODUR ED-65.

Każda ssawka SPB1-60 jest zabezpieczona zaworem przepływowym. Oznacza to, że można obsługiwać nie tylko trzy kartony, ale także pojedyncze sztuki! Podciśnienie nie spada nawet wtedy, gdy ssawka jest częściowo zajęta. Gwarantuje to elastyczność w zakresie liczby i wielkości obsługiwanych kartonów. Zasysacze próżniowe SSP są zaprojektowane zgodnie z zasadą modułową i mogą być dostosowane do wymagań klienta w najdrobniejszych szczegółach. Można zastosować niemal dowolną kombinację elementów podciśnieniowych, takich jak przyssawki podciśnieniowe, generatory podciśnienia, złącza i elementy mocujące.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka