Schmalz

Manipulation automatique • Conditionnement • Préhenseurs SSP

Réseau d'aspiration SSP avec ventouses à soufflets pour la manipulation de cartons

Une entreprise utilise un réseau d'aspiration SSP de Schmalz équipé de ventouses spéciales pour emballages pour ses tâches de manipulation de produits conditionnés en cartons. Les ventouses spéciales pour emballages conviennent parfaitement à ce type d'application ; elles sont caractérisées par une lèvre d'étanchéité flexible et adaptable, un corps de base renforcé et sont réalisées en ELASTODUR ED-65, un matière spécial qui se distingue par sa haute résistance à l'abrasion et à l'usure.

Les réseaux d'aspiration SSP par le vide ont été conçus sur la base d'un système modulaire et peuvent être parfaitement personnalisés pour répondre aux exigences du client. Ventouses, générateurs de vide, raccords et éléments de fixation, pratiquement tous les composants pour le vide se combinent et les réseaux d'aspiration s'adaptent parfaitement à chaque application.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier