Schmalz

Automated handling • Logistics • Cans • Layer gripping system SPZ

다양한 캔 레이어를 유연하게 처리할 수 있는 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ

캔을 제조할 때 비어 있는 열린 캔의 완전한 레이어를 롤러 컨베이어에서 팔레트로 쌓아야 합니다. 이 공정 단계는 Schmalz의 레이어 그리핑 시스템을 사용하여 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

진공 층 그리핑 시스템 SPZ는 다양한 제품 층 크기와 층 패턴에 적합합니다. 따라서 레이어 그리퍼는 백화점 및 내부 물류에서 사용하기에 특히 적합합니다. 레이어 그리핑 시스템의 치수는 특별히 고객의 요구 사항에 맞게 조정되었습니다. 빈 캔을 처리하려면 사용 가능한 빈 공간을 그리핑 시스템으로 비워야 합니다. 이 작업을 통해 공작물을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다. 그리핑 시스템에는 공작물 구조에 대한 최적의 적응을 위해 유연한 특수 폼이 장착되어 있습니다. 이로써 제품의 부드러운 취급이 보장됩니다. 따라서 이기종 공작물의 경우 그리퍼를 변경할 필요가 없습니다. 즉, 작업을 변경할 때 설정 시간이나 설정 비용이 없습니다. 고객별 그리핑 시스템을 설계할 때 그리퍼가 부분적으로라도 점유될 수 있도록 주의를 기울였습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.