Schmalz

Manipulación automatizada • Logística • Latas • Sistemas de ventosas para capa completa SPZ

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación flexible de distintas capas de latas

Durante la fabricación de latas, capas completas de latas vacías y abiertas se deben apilar de una cinta de rodillos a un palet. Con un sistema de manipulación de capas completas de Schmalz, este paso del proceso se puede realizar rápida y eficientemente.

El sistema de manipulación de capas completas SPZ es adecuado para distintos tamaños y formas de capas de productos. La ventosa para capas completas es así ideal para el uso en la logística de almacenes e interna. Las dimensiones del sistema de manipulación de capas completas se han ajustado especialmente a los requisitos del cliente.

Para manipular latas vacías, el espacio vacío existente debe ser evacuado por el sistema de ventosas. Este proceso permite una manipulación rápida y eficiente de las piezas. Para conseguir un ajuste óptimo a la estructura de la pieza, el sistema de ventosas está equipado con una espuma especial flexible. De este modo se garantiza una manipulación delicada de los productos. Con las piezas heterogéneas, no es necesario por tanto un cambio de ventosa. Así se ahorra tiempos y costes de equipamiento con el cambio de pedidos.

Durante el diseño técnico del sistema de ventosas específico del cliente se puso atención a que incluso una ocupación parcial de la ventosa fuera posible.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta