Schmalz

Clamping • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Jak...? Montaż i podłączenie bloków podciśnieniowych CMB-HD

Odkryj bloki podciśnieniowe CMB-HD - innowacyjne rozwiązanie dla centrów obróbczych cnc! Nasz film pokazuje, jak łatwo jest je przygotować i skonfigurować, aby uzyskać pierwszorzędne wyniki obróbki.

CMB-HD oferuje elastyczność dzięki prostemu montażowi na stołach z rowkiem T lub systemach mocujących z punktem zerowym. Dzięki opcjonalnie dostępnym opcjom umożliwia precyzyjną obróbkę 5-stronną i szybkie pozycjonowanie części składowych.

Najważniejsze cechy:

- Duża siła trzymania zapewniająca wysoką jakość wyników.
- Szybka konfiguracja skraca czas konfiguracji.
- Maksymalna dostępność i sprawność.
- Akcesoria zwiększające bezpieczeństwo i wygodę.

CMB-HD oferuje atrakcyjny stosunek ceny do wydajności dla efektywnego zaciskania podciśnieniem. Gotowy do optymalizacji swojego centrum obróbczego cnc? Obejrzyj film i wejdź w przyszłość technologii obróbki!

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.