Schmalz

Obsługa ręczna • Logistyka • Żywność • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podciśnieniowe tuby podnoszące JumboErgo upraszczają obsługę palet w przemyśle mleczarskim

W linii produktów spożywczych produkuje się m.in. pastę do smarowania. Aby zapewnić jakość i trwałość tego smarowidła pakowanego w plastikowe kubki, kubki umieszcza się na obracarce palet do góry nogami. Aby zabezpieczyć produkty przed obracaczem palet, ważne jest, aby pomiędzy nim a produktami zamocować paletę. W przeszłości składanie tej palety było szczególnie szkodliwe dla zdrowia i bardzo uciążliwe dla pracowników. Efektem były dni nieobecności z powodu choroby.

Dzięki podciśnieniowej tubie podnoszącej JumboErgo 35 można było spełnić główny wymóg ułatwienia pracy pracownikom. Podnośnik rurowy jest szczególnie przydatny do częstego i szybkiego podnoszenia i przenoszenia obrabianych elementów. Element obsługowy podnośnika próżniowego JumboErgo jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt obrotowy, przypominający uchwyt przepustnicy motocyklowej. Obniżanie ładunku odbywa się poprzez "dodanie gazu", podnoszenie - poprzez "zdjęcie gazu". Bezpieczeństwo i ergonomiczna postawa są zapewnione na każdej wysokości roboczej. Pojedyncza ssawka jest szczególnie przydatna do palet. Podnośnik rur próżniowych jest przymocowany do żurawia obrotowego zamontowanego na ścianie. Dzięki specjalnemu łożysku ślizgowemu na łożysku obrotowym oraz zastosowaniu aluminiowych szyn podsuwnicowych zapewnia to niezwykłą łatwość przemieszczania.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka